I trasduttori di coppia di riferimento TN di HBM sono inoltre ottimizzati per le misurazioni comparative internazionali. In questo caso, la sfida speciale è che per le misurazioni comparative è richiesto un design monolitico a forma di albero. Tuttavia, i sensori dell'albero possono essere progettati solo come sensori "aperti" e non ermeticamente chiusi, come nel caso della parte migliore dei sensori basati su estensimetri. Ciò pone la sfida di rendere il sensore immune alle fluttuazioni dell'umidità relativa, una necessità anche se i laboratori sono climatizzati poiché il sensore deve essere trasferito da un laboratorio all'altro.
La versione utilizzata per il trasduttore di coppia di riferimento TN mostra una dipendenza così bassa dall'umidità che la “regolazione climatica” può essere eseguita nel più breve tempo possibile. Ciò implica che il tempo totale richiesto per passare attraverso tutti i laboratori, incluso il tempo di trasferimento, può essere ridotto, ma i risultati soddisfano ancora una certa condizione di misurazione.