스위스 ETH 취리히 대학 학생들의 별을 향한 도전
ETH 취리히 대학 학생들은 우주 로켓을 성공적으로 만들기 위해, HBK 스트레인 게이지로 로켓을 모니터링했습니다. 또한 포르투갈의 유럽 로켓 챌린지 (EuroC)에서 최우수상을 수상하였습니다.
이 대회를 위해 스위스의 ARIS(Academic Space Initiative Switzerland) 회원인 ETH 취리히 대학의 50여 명의 헌신적인 학생들이 참여하였고, 우승을 위해 4세대 연구 로켓을 개발했습니다. 자체 개발 추진 시스템과 비행 고도가 30,000피트 이상인 로켓이 바로 그것입니다.
로켓의 구조가 비행 중에 상당한 하중에 노출되어 시뮬레이션 중에 제한된 정도로만 계산할 수 있습니다. 따라서 비행 중 계산된 하중을 확인하고 필요한 경우 수정하기 위해 실제 벤딩 모멘트 및 축 방향 힘에 대한 모니터링 시스템이 필요합니다. ETH 취리히 대학 학생들은 극한 조건에서도 신뢰할 수 있는 측정 결과를 얻기 위해 Hottinger Brüel & Kjær(HBK) 스트레인 게이지를 사용했습니다.
시스템에 내장된 스트레인 게이지는 비행의 모든 단계에서 발생하는 벤딩 모멘트 및 축력에 대한 필수 정보를 제공하므로 로켓의 추가 최적화를 위한 기반을 형성합니다. 그런 다음 EuroC에 성공적으로 출시하여 자체 개발 하이브리드 추진 시스템의 기능적 기능을 입증했습니다.
학생들의 다음 목표는 뉴멕시코에서 개최되는 Spaceport America Cup 2022에 성공적으로 참가하는 것입니다. 그들은 9 파운드의 탑재량을 30,000 피트 이상의 고도까지 운반하고 연구 로켓과 모든 구성 요소를 안전하게 지구로 다시 가져오는 것을 목표로 합니다. 시험 비행 중에 기록된 벤딩 모멘트 및 축 방향 힘은 이제 모든 하중지지 구조 부품의 중량 최적화 설계를 제공하는데 사용될 것입니다.
HBK 소개 – Hottinger Brüel & Kjær
HBM과 Brüel & Kjær는 통합 테스트, 측정, 제어 및 시뮬레이션 솔루션의 세계 최고를 제공하기 위해 HBK - Hottinger, Brüel & Kjaer로 거듭났습니다.
HBK - Hottinger Brüel & Kjær는 테스트 및 측정 제품 수명 주기 전반에 걸쳐 센서, 테스트 및 측정의 물리적 세계를 시뮬레이션, 모델링 소프트웨어 및 분석의 디지털 세계와 통합하는 완벽한 솔루션 포트폴리오를 제공합니다. 제품 개발자는 확장 가능한 개방형 데이터 수집 하드웨어, 소프트웨어 및 시뮬레이션 에코시스템을 구축함으로써 시장 출시 시간을 단축하고 혁신을 주도하며 경쟁이 치열한 글로벌 시장에서 선두를 차지할 수 있습니다.
자세한 내용은 www.hbkworld.com을 참고하시기 바랍니다.