기술적 과제는 높은 토크를 제어하는 것과 동시에 고 효율성을 달성하는 것입니다. 효율성을 결정하기 위해 두 개의 동일한 발전기는 테스트를 위하여 바로 연결될 수 있는 발전기의 샤프트에 설치됩니다. 테스트 중인 발전기는 이 경우 엔진으로서 기능을 하는 두 번째 발전기에 의해 구동됩니다. 두 발전기에서 파워 출력과 설정된 파워 소모사이의 관계에서 전류와 전압 측정이 가능하며, 이로 인해 효율성이 결정됩니다.
효율성 결정


샤프트에서 토크 플랜지
The Switch는 추가적인 측정 시스템으로서 샤프트 트레인 (Shaft train) 안에 노크 플랜지를 설치하였습니다. 그 결과는 전기적 파라미터의 측정을 통하여 결정된 효율성을 보여주었습니다. 게다가 엔진 개조 또는 발전기 또는 다른 하중 시나리오의 시뮬레이션으로부터 발생된 영향은 빠르고 정밀하게 결정할 수 있습니다. 그러나 효율성 결정을 위한 주요 파라미터는 전송된 파워입니다. 토크의 직접적인 측정과 샤프트 트레인(Shagr train)에 전송된 파워의 회전 속도를 통해서 측정 불확실성이 작아집니다.