Del Equipment’사(社)는 HBM의 데이터 수집 및 분석 기기를 사용하여, 테일 리프트(tail lift)의 범위를 다가오는 ‘UNECE Whole Vehicle Type Approval’ 규정을 충족하며, 경쟁사 보다 앞서 발표 하였습니다.
Del사(社)는 테일 및 빈 리프트의 가장 많은 종류를 설계 및 생산하는 회사로, 영국에서 제작을 하며, 30 가지 주종을 이루는 다양한 기능을 가지고 있으며, 모든 것은 컴포넌트 승인을 얻는 것이 필요합니다.
이를 이루기 위해, Del사(社)는 테일 리프트를 구성하는 후방 주행 방어 디바이스의 전체 범위에 대한 정적 시험을 수행 해야만 했습니다 기계 설계 엔지니어인 ‘Amir Tabatabai’씨는 다음과 같이 말합니다, “우리는 주행 바(bar)가 규정 견고성 요구사항을 충족하는 것을 보장할 수 있어야만 했기에, 정확한 힘 측정 기기가 필요했습니다.”