HBM T40 토크 트랜스듀서
Sisu Axles는 더욱 정확한 계측을 보다 수월하게 실행하기 위해 HBM의 T40 토크 트랜스 듀서 를 설치하여 테스트 벤치를 다시 구축했습니다. 이 테스트 벤치는 한 개의 차축이나 차축 부품을 한번에 테스트 할 수 있습니다. 그리고 193kW 전기 구동 전동기 한 대와 98 kW전기 전동기 2대로 구성되어 휠을 대신하여 브레이크 역할을 합니다. 구동 전동기는 차량의 엔진에 해당되며, 제동 기기에서 타이어의 하중으로 유발되는 스트레스에 대한 시뮬레이션이 이뤄집니다. 제품 개발팀은 제동 기기를 구동 전동기로 이용하고, 적절한 비율을 만들기 위해 필요한 기어를 추가하여 필요에 따라 시험 설정을 변경할 수 있습니다.
신뢰할 수 있는 계측 결과
T40 토크 트랜스듀서는 전기 전동기 플랜지의 토크를 계측합니다. HBM의 MP60 앰프는 센서에서 오는 모든 토크 신호를 좌우합니다. 아날로그 출력을 통해 신호들은 시스템으로 이송됩니다. 주위의 전기 방해, 진동 및 온도에 의한 아주 극한 조건에서도 믿을 수 있는 계측 결과를 제공하기 때문에 이 T40은 최적의 토크 계측용 장치라 할 수 있습니다. 또한 소형 T40은 테스트 벤치에 쉽게 결합될 수 있습니다. 센서 역시 축 및 방사상 하중에 대해 훌륭한 내성을 지니고 있습니다. T40에는 구조상 마모 부품이 없기 때문에 유지 관리가 따로 필요 없습니다.