일반적으로, 힘 또는 변위 계측은 프레스 작업 모니터링에 사용되며, 힘 모니터링에 사용 가능한 방법에는 두 가지가 있습니다.
- 프레스 툴 힘의 흐름에서 직접적인 힘 계측 방법
- 스트레인 트랜스듀서를 사용하는 등 힘 추돌 계측 방법
위의 두 경우, 센서로 믿을 수 있고 신속하게 프레스 힘을 기록한 후 이를 적절한 앰프 전자 장치를 이용해 프레스 제어 시스템으로 전송해야 합니다. 센서와 앰프는 견고성과 운용 신뢰성 면에서 특히 높은 요건을 만족해야 합니다. 기존의 기계 컨셉과의 용이한 장착 및 부품 통합은 시험 및 계측 장비를 선택할 때 고려해야 할 중요한 요인입니다.
두 가지 힘 계측 방법에는 특정한 장점 및 단점이 있습니다. 일반적으로, 힘의 흐름에서 직접 힘을 계측할 때 명심해야 할 것은 힘 트랜스듀서는 툴의 중요한 부분이며 그 특성에 상당한 영향을 미친다는 점입니다. 특히, 힘이 상당할 경우, 힘 트랜스듀서의 공칭(정격)힘은 충분히 높아야 합니다. 그런 센서는 아주 무겁고 또한 비쌉니다. HBM의 힘 트랜스듀서의 장점은 공장에서 보정되기 때문에 그것을 사용하는 시스템에서 따로 보정이 필요가 없다는 점입니다. 조립 후 직접 힘(N)을 결정할 수 있습니다.

U5플랜지형 힘 트랜스듀서. 힘 트랜스듀서의 오버헤드 장착이 가능하고, 플랜지 덕분에 특히 사용자 친화적입니다. 최대 500 kN 공칭(정격) 힘을 사용할 수 있으며, 인장력 및 압축력 계측이 가능합니다.
다음의 운용 원리에 기반한 스트레인 트랜스듀서를 대체물로 사용 가능합니다. 모든 프레스는 프레스 작업 중에 기계적으로 응력을 받는 구조물을 사용합니다. 이로 인해 미미한, 눈에 보이지 않는 변형이 야기됩니다. 스트레인 트랜스듀서 중 HBM의 SLB700A는 결국 프레스 힘에 비례하게 되는 이 변형을 계측합니다. 이 방법의 장점은 압착력에 상관없이 동일한 센서 사용이 가능하다는 것입니다. 스트레인 트랜스듀서를 사용한 계측은 특히 고성능 프레스에 비용 효율적인 대안입니다. 이 방법을 사용하면서 보정된 힘 트랜스듀서를 사용하여 힘을 계측하면 정확성을 얻을 수 없습니다. 하지만. HBM의 스트레인 센서는 프레스 응용에 대한 정규적인 정확성 요건을 쉽게 만족합니다. 그리고 출력 신호와 적용된 힘의 관계를 결정하려면 어떤 경우든 보정이 필요합니다.