150G의 신뢰할 수 있는 결과: 지질공학용 원심 분리기의 데이터 수집에 사용되는 Quantum X
사용자 발 밑에서 안전하게 작동 - 우리가 원하던 것입니다. 하지만, 토양은 매우 다양한 요소로 구성되어 있으며 토양 내에서는 매우 활발한 작용이 발생하기 때문에 토양은 아주 위험한 방식으로 건물과 기반 시설을 불안정하게 만들 수 있습니다.
지질공학용 원심 분리기는 토양에서 하중을 받는 응력과 압력 프로세스의 복작한 관계를 사실적으로 모델링할 수 있도록 해줍니다. 하지만, 정확한 측정 데이터 수집 또한 원심 분리기 자체만큼이나 중요합니다. 이런 이유 때문에 프레토리아 대학의 엔지니어가 HBM's QuantumX data acquisition system 신뢰하고 자신들의 최신 지질공학용 원심 분리기와 함께 사용하는 것입니다.
남아프리카 공화국의 주요 도시인 프레토리아와 요하네스버그를 연결하는 초현대적인 "Gautrain" 철도를 건설할 때 엔지니어는 큰 문제에 직면했습니다. 남프레토리아에서 철로가 기반암이 백운석으로 되어 있어 싱크홀이 잘 형성되는 것으로 알려진 카르스트 지형을 지나가게 되었습니다. 이 까다로운 하층토 위에 고가교를 안전하게 건설하기 위해 복잡한 대규모의 추가 실험을 진행해야만 했습니다. 여기에는 싱크홀 발생 가능성이 있는 지형의 강도를 알아보기 위해 각각이 10톤의 무게를 지탱하는 무거운 콘크리트 블록을 1000개 이상 쌓는 작업이 포함되었습니다.