이 중국의 고객은 DAQ를 분산형 으로도, 중앙 집중형 시스템으로도 사용할 수 있길 원했습니다. 게다가 작업의 특성 상 극한 환경에서도 사용 가능하며 휴대가 가능하고 견고한 제품을 필요로 했습니다. 왜냐하면 기관차 기어박스의 응력, 온도, 압력, 회전 및 진동을 테스트해야 했기 때문입니다.
전기 기관차 테스트에 사용되는 SomatXR
HBM의 SomatXR을 구매한 중국의 한 업체는 중국 전기 기관차의 주요 생산업체로서, 국가 지정 대량 수송 차량 기업 입니다. 주요 제품으로는 전기 기관차와 대량수송 차량이 있습니다. 이 기업은 또한 철도선로 건설공사 차량, 전기 장비 및 브레이크 시스템 분야로도 사업을 확장하고 있으며, 구동 전력 변압기, 전기 모터, 차체 강도 등 전기 기관차의 모든 부분들에 대한 테스트를 전문으로 수행하고 있습니다.
데이터 수집 시스템의 요건

HBM 솔루션
이러한 사용자의 요청에 따라 HBM에서는 이라는 제품을 추천했습니다. SomatXR 데이터 수집 시스템은 어떠한 환경에서도 사용할 수 있도록 설계된 견고한 DAQ 장치 입니다. 모듈듈은 폭 넓은 계측 온도 범위를 제공하며 (-40~80도), 습기, 먼지, 충격 및 진동에도 끄덕없어 실제 거친 현장에서 많이 사용됩니다. 이 데이터 수집 시스템은 웹 인터페이스를 기반으로 하여 별도의 소프트웨어 설치 없이 간단하게 조작이 가능합니다. 따라서 채널을 편리하게 파라미터화 할 수 있을 뿐 아니라, 계측 작업의 모니터링 및 계측 데이터의 Visualization 을 계측 지점으로 부터 멀리 떨어진 곳에서도 가능하도록 고안되었습니다. HBM은
고객이 HBM을 선택하는 이유
고객이 HBM의 SomatXR을 선택하는 이유는 Flexible 하고 확장성이 좋으며 언제 어떠한 환경에서도 사용이 가능하기 때문입니다. 게다가 IEPE 전압 구동 센서에 직접 연결 할 수도 있습니다. 시운전을 해본 고객은 HBM의 솔루션이 사용하기 쉽고 범용적이며 신뢰성이 있다고 평가합니다. SomatXR을 통해 고객님의 테스트&측정의 지평을 한층 더 넓혀보세요!
* = Precision Time Protocol Version 2