RUAG 스페이스: 인공위성의 분리 시스템 시험 RUAG 스페이스: 인공위성의 분리 시스템 시험 | HBM

스웨덴에서 진행 중인 인공위성 분리 시스템 시험

RUAG Space사는 우주 관련 제품을 공급하는 유럽 최대의 공급 업체입니다. 스웨덴 린셰핑(Linköping) 시에 위치하며 약 100명으로 구성된 팀이 인공위성과 로켓에 사용되는 발사기 구조물과 분리 시스템의 개발 및 제작에 참여하고 있습니다. 린셰핑 시에 있는 실험실에서는 다채널이 필요한 대형 실험장치(rig)에 HBM사의 데이터 수집 장치인 MGCplus를 활용하고 있습니다.

거대한 힘에 노출되다.

아리안(Ariane), 아틀라스(Atlas), 델타(Delta) 등 유럽의 인공위성에 사용되는 대부분의 대형 발사기에는 RUAG사의 제품이 사용됩니다. RUAG사의 전문 분야인 로켓과 인공위성 사이의 분리 시스템 어댑터는 발사의 성공 여부를 판가름하는 중요한 부분입니다. 인공위성이 분리될 때까지 분리 시스템에 의해 인공위성이 어댑터에 고정된 상태를 유지합니다.

어댑터의 역할은 인공위성을 로켓에 고정시키는 것입니다. 통상 원뿔 형태인 어댑터는 엄청난 힘에 노출된 상태에서 발사 중인 로켓과 인공위성이 연결되어 있도록 해야 합니다. 로켓과 인공위성이 정확한 시점에 분리되도록 하는 역할도 합니다.

그렇기 때문에 이 제품은 엄격한 시험을 거칩니다. 시험 엔지니어인 피터 스벤손(Peter Svensson)의 말을 들어보겠습니다.

 

"정적 하중 시험 분야는 RUAG가 스웨덴 최고라고 생각합니다. 거의 대부분의 시험이 자체적으로 이루어지며, RUAG사에서 독자적으로 개발하고 시험한 장비로 우주에서 약 600회의 분리 동작을 수행 해 왔습니다."

- 시험 엔지니어 피터 스벤손(Peter Svensson)

User friendly solutions

피터는 실험실에서 설계와 시험 작업을 하지 않을 때에 카자흐스탄이나 플로리다와 같은 세계 각지에서 실시하는 발사에 참여합니다. 그는 현장에서 발사 준비 중인 로켓과 인공위성 사이에 핵심 분리 시스템을 설치하는 업무를 담당합니다. 발사 후 분리 시스템은 로켓으로부터 인공위성을 분리시킵니다.

린셰핑 시에 있는 실험실을 방문하였을 때에는 기상 위성인 Meteosat Third Generation(MTG)에 사용되는 거대한 시험 장치를 설치하고 있었습니다. MTG는 인공위성 6대를 발사하는 유럽우주기구(European Space Agency, ESA)의 사업으로서, 2018년 발사를 목표로 하고 있습니다.

린셰핑 시에 소재한 RUAG사는 10년 넘게 MGC Plus를 사용해왔고, HBM사와 오랜 관계를 유지하고 있습니다.

 

”대규모 시험 사이의 기간이 길 수 있기 때문에 저희에게 있어 시스템과 소프트웨어의 사용자 친화도는 매우 중요합니다. 저희는 많은 채널이 동시에 필요하고 빠른 속도로 측정해야 하기 때문에 MGC Plus가 적합합니다”라고 말합니다.”

 

RUAG Space 소개

RUAG Space사는 유럽 최대의 우주 제품 공급업체입니다. 스위스, 스웨덴, 핀란드, 오스트리아 등지에 8개 지사가 있고 직원은 약 1,100명입니다.

스웨덴에 위치한 RUAG Space AB는 인공위성에 탑재되는 컴퓨터 시스템, 안테나, 마이크로웨이브 전자기기, 우주 발사기의 어댑터, 분리 시스템 등 높은 신뢰도를 요구하는 제품을 전문적으로 생산하고 있습니다. 발사기 어댑터, 위성 분리 시스템, 위성 구조물, 관측 로켓 유도 시스템의 설계와 제작은 스웨덴 린셰핑 시에서 담당하고 있습니다.

RUAG사는 소규모로 이루어지는 다양한 측정 프로젝트에는 측정 시스템 QuantumX도 사용하고 있습니다.

”다양한 연결을 통해 여러 양과 온도에 적용할 수 있기 때문에 범용 유닛으로 훌륭한 장치입니다. 저희는 활용도가 높은 장치를 선호합니다. 저희 측정 시스템이 동일한 소프트웨어인 Catman을 사용하기 때문에 많은 도움이 됩니다.”

린셰핑 시 현장에서 확인한 바에 따르면 우주에서 사용하는 모든 장비에는 높은 열이 가해집니다. 예를 들면, RUAG사의 제품에 포함된 알루미늄에는 ‘우주 표준’이라고 불리는 가장 높은 수준의 기준이 적용됩니다. 무균 실험복을 착용한 담당 직원이 고정밀 기계적 엔지니어링 작업을 실시합니다. 지적·과학적으로 매우 어려운 것을 빗대어 ‘로켓 과학(rocket science)’이라고 말하는 이유가 여기에 있습니다.