극한 환경에서 사용할 수 있는 효율적 DAQ 극한 환경에서 사용할 수 있는 효율적 DAQ | HBM

극한 환경에서도 더욱 빠르고 효율적으로 모바일 데이터를 수집하는 방법

차량 및 모바일 기기 개발자들은 개발 시간을 단축하면서 동시에 나날이 복잡해지는 테스트 요구사항도 충족해야 하는 어려움이 있습니다. 첨단 데이터 수집 장치를 사용하면 모바일 시험 특유의 매우 거친 조건에서도 구성부품과 차량을 더 빠르고 더 효율적으로 시험할 수 있습니다. 그렇다면 측정 DAQ 시스템의 “효율”을 높이는 것이 무얼까요? 

 

빠르고 확실한 측정을 가능하게 하는 요소 :

  • 측정 결과를 신속히 전달

  • 최소한의 시험 장비로 측정 가능

  • GPS 시스템 지원

  • 하드웨어 및 측정된 데이터 보호

  • 다양한 테스트에서 시스템을 바로 사용할 수 있는 모듈식 구조

측정 결과에 곧바로 접속 가능

고속 데이터 분석은 모바일 데이터 수집의 핵심 중 하나입니다. 데이터 수집과 저장에서 분석에 이르는 과정을 다양한 방식으로 단축할 수 있습니다. 소프트웨어가 설치되어 있는 데이터 기록장치를 사용하여 양방향 시험 범위 내에서 현장 데이터 분석이 가능합니다. 따라서 측정 결과에 따라 시험을 바로 조정하거나 반복 시험이 필요한지 여부에 관해 바로 결정할 수 있습니다. 다른 형식으로 데이터를 변환할 수 있는 능력은 물론 사용성, 시각화 및 분석 옵션도 중요한 요소입니다.

그리고 웹 인터페이스가 있는 데이터 기록장치를 사용하면 위치와 상관없이 측정 데이터에 바로 접속할 수 있습니다. 웹 인터페이스를 통해 통신하는 측정 앰프 시스템으로 일석이조의 효과를 누릴 수 있습니다. 시험 엔지니어는 시험하는 동안 현장에 계속 있을 필요가 없어 시간을 절약할 수 있으며 전체 팀은 동시에 데이터에 접속하여 시험 대상을 함께 분석할 수 있습니다. 이점은 거친 환경에서 시험을 진행할 때 특히 유용합니다. 웹 인터페이스를 장기간 시험에서도 효과적으로 사용할 수 있습니다.

웹 인터페이스는 주로 서버 측(즉, 앰프 시스템)에 제공됩니다. 이것을 사용하여 인터넷, 인트라넷 또는 앰프의 웹 서버에 있는 로컬 네트워크를 통해 접속할 수 있습니다. 따라서 설치된 운영체제와 상관없이 설치된 측정 소프트웨어에 접속할 수 있습니다. 그리고 모든 공통 웹 브라우저에서 실행되기 때문에 사내 IT 부서에서 시스템을 통합할 필요가 없습니다.

 

센서 바로 연결

시험 설비 구성이 간단해 측정 효율을 높일 수 있습니다. 센서 전자 데이터시트(TEDS: transducer electronic data sheet), 센서 데이터베이스 또는 오프라인 매개변수화 기능 등을 사용하여 구성할 수 있습니다. 이 모든 기법으로 센서 연결 설치 시간을 단축할 수 있어 사용자가 측정 설치에 소요하는 시간, 즉 설치 시간을 최소화할 수 있습니다. 구체적으로 이러한 방법들이 의미하는 것은 무엇일까요?

TEDS(센서 전자 데이터 시트)

TEDS 칩이 장착된 센서를 사용하면 단 몇 초에 앰프와 연결할 수 있습니다. 모든 센서의 특성과 매개변수가 전자 데이터시트에 저장되어 있어 앰프가 바로 검색할 수 있습니다. 영점 균형을 맞추고 바로 측정을 시작할 수 있습니다.

센서 데이터베이스

센서 데이터베이스로 작업하는 사용자도 많습니다. 이것은 사용되는 모든 센서와 그 특성이 함께 들어 있는 포괄적 데이터베이스입니다. 센서 데이터베이스를 HBM의 cat 같은 측정 소프트웨어로 바로 가져와 매개변수화하고 바로 측정 준비를 마칠 수 있습니다.

오프라인 매개변수화

오프라인 매개변수화 방법을 사용하면 앰프가 있는 상태에서 계속 시험하면서 그다음 시험 설비를 준비할 수 있습니다. 앰프가 실제로 없어도 다음 시험을 구성할 수 있습니다. 그리고 오프라인 매개변수화를 다양한 방식으로 실행할 수 있습니다. 그중 하나가 에뮬레이터를 사용하는 방식입니다. 이 경우 표준 측정 소프트웨어를 사용하면서 하드웨어를 에뮬레이션합니다. 또 다른 방법은 Microsoft Excel에서 특별한 형식을 사용하는 것입니다. 이것은 주로 데이터베이스를 사용할 때 유용한 방법입니다. 이 경우는 시험에 관한 모든 정보를 서로 다른 데이터베이스에서 Excel 파일로 업로드한 후 나중에 측정할 앰프 시스템으로 가져옵니다.

 

외부 데이터 내장(예: GPS, 필드버스)

또 다른 중요한 측면은 측정 앰프 시스템을 GPS, 카메라(비디오), 차량 버스 같은 다른 데이터 소스에 연결할 수 있다는 것입니다. 이렇게 하면 후처리 및 데이터 분석용으로 중요한 추가 정보를 측정 데이터와 함께 기록할 수 있습니다. 현재 주요 “외부” 데이터 소스는 다음과 같습니다.

GPS(Global Positioning System: 위성 항법 장치)

시험 중인 차량의 위치와 속도 같은 데이터를 추적하고, 데이터를 분석하여, 지도에 표시합니다. 따라서 간단하게 연결할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 시험 이벤트와 이때 차량의 위치를 연결할 수 있습니다.

비디오

비디오 카메라를 이용한 시험이 점차 증가하고 있습니다. 비디오 촬영분은 특히 특정 또는 극한 시험 이벤트를 분석할 때 유용합니다. 이 경우 영상과 측정 지점을 간단하게 병합하여 차량이 도로 과속 방지턱에 닿는지 여부 등을 조사할 수 있습니다.

필드버스

최신 차량과 모바일 기기에는 기본으로 제공되는 온보드 센서가 점차 많이 사용되고 있습니다. 이러한 센서가 제공하는 데이터는 표준화된 필드버스를 통해 전송되며, 기계 시험을 실시하는 중간에도 사용할 수 있습니다. 다시 말해 기능이 이미 있기 때문에 센서를 추가로 연결할 필요가 없습니다. 단, 필드버스 사용자가 시험을 실시하기 전에 어떤 데이터 유형이 나중에 중요할지를 모르는 경우가 종종 있습니다. 이 경우 원 데이터를 모두 기록해 두었다가 나중에 데이터를 분석할 때만 디코딩하면 됩니다.

 

하드웨어 및 측정 데이터 보호

시험이 점차 “실제” 세계에서 많이 실시되며, 그것도 거친 환경 조건에서 실시되는 경우가 종종 있습니다. 극한 기상 조건에서 차량을 사용할 수 있는지 확인하는 시제품 시험 단계에서 많이 이루어집니다. 이러한 시험에 도움이 되기 위해서는 측정 앰프 시스템도 극한 온도를 견딜 수 있어야 합니다. 그래야만 데이터를 완벽하게 지킬 수 있습니다. 이러한 포괄적 시험은 효율성과 비용 때문에 반복이 어렵다는 사실도 작용합니다. 따라서 앰프 시스템과 메모리는 혹한, 충격, 진동을 견뎌야 합니다.

HBM의 SomatXR은 첨단 시험 설비(웹 인터페이스 포함)의 효율성 요건을 충족하며 매우 견고한 측정 앰프 시스템입니다. 견고하다는 것이 실제로 어떤 의미일까요? 첫째, 기계적 특성을 고려해야 합니다. 이 모듈은 -40°C에서 +80°C의 온도 범위에서 사용하도록 설계되었습니다. 그리고 모듈이 완벽하게 밀봉되어 그 안에 결로 현상이 생기지 않기 때문에 이슬점을 넘는 측정이 가능합니다. SomatXR 모듈은 보호 등급이 IP65/67이며, 최대 75g까지 충격을 견딜 수 있습니다(군사용 표준 202G에 따름). 이것은 몇 안 되는 기계 설비 표준입니다. 소프트웨어와 데이터 보안의 측면에서 견고함도 중요합니다.

 

무인 시험용 SomatXR CX23-R 데이터 기록장치

무인 시험용 SomatXR CX23-R 데이터 수집장치 는 안정적인 운영체제로 실행됩니다. 데이터 형식 자체도 저장 시퀀스를 사용하지 않기 때문에 매우 견고합니다. 기록장치로 데이터가 업로드되는 도중에도 측정의 첫 번째 부분을 다운로드할 수 있습니다. 그리고 웹 인터페이스를 사용하기 때문에 최고의 안전성이 보장됩니다. 데이터 또는 운영체제에 접속하는 사용자 수와 상관없이 어디서든 데이터에 접속할 수 있습니다. 

양방향 차량 시험용 SomatXR CX22B-R 데이터 기록장치

SomatXR CX22B-R 데이터 기록 장치 는

양방향 차량 시험용으로 특별히 설계된 것입니다. 기록장치에 catman 측정 소프트웨어가 설치되어 있으며, .bin 형식으로 데이터가 저장됩니다. 다른 형식으로 간단하게 변환할 수도 있습니다. CX22B-R은 이더넷 연결을 통해 SomatXR 모듈의 데이터를 받습니다. FireWire를 사용하면 데이터 기록장치를 PC로 직접 데이터를 전송하는 게이트웨이로도 사용할 수 있습니다. 따라서 중앙집중식과 분산식 측정 시스템을 모두 구현할 수 있습니다.

 

변화하는 시험 요건 충족

최신형 앰프 시스템에 소프트웨어가 결합되어 SomatXR로 입증된 것처럼 극한 사용 조건에서도 차량과 기기의 기계 시험을 훨씬 더 효율적으로 실시할 수 있습니다. 시스템의 모듈성과 유연성도 고려해야 합니다. 유연성과 효율성이 우수한 측정 앰프 시스템은 다양한 시험에서 사용하기에 적합해야 합니다(예: 채널 카운트가 비교적 낮은 개발 단계에서 실시하는 소규모 구성부품 시험과 전체 시스템을 대상으로 실시하는 대규모 시험). 다시 말해 앰프 시스템은 증가하는 요구에 맞게 강화하고 조정할 수 있어야 합니다.

SomatXR은 모듈식으로 설계되어 이런 요구를 충족합니다. 각 앰프 모듈을 개별적으로 PC에 연결하여 catman 또는 다른 측정 앰프 소프트웨어로 제어할 수 있습니다. 그리고 SomatXR 모듈 여러 개를 결합하여 PC나 데이터 기록장치를 통해 데이터를 쉽게 전송하는 완전한 시스템으로 구현할 수도 있습니다. 게다가 SomatXR 모듈은 유니버셜 QuantumX 앰프 시스템에 통합할 수도 있습니다. 아날로그 출력이나 EtherCAT을 통해 시험 자동화 시스템을 제어할 수 있고 GPS, 카메라 및 필드버스 같은 추가 데이터 소스를 간편하게 연결할 수 있습니다.

 

결론 모바일 시험에서 정말로 중요한 것들

구성부품과 차량 시험은 매우 중요한 역할을 합니다. 그렇지만 이 시험 때문에 개발 과정이 지연돼서는 안 됩니다. 그보다는 빨라진 사이클에 보조를 맞춰야 합니다. 이런 맥락에서 효율성을 높이기 위해서는 이에 적합한 측정 앰프 시스템과 이에 맞는 소프트웨어를 선택하는 일이 중요합니다. SomatXR 울트라 러기드 데이터 수집 시스템은 웹 인터페이스, 통합된 분석 소프트웨어, 편리한 외부 데이터 소스 내장, 센서 데이터베이스 지원, TEDS, 오프라인 매개변수화, 모듈식 개념으로 첨단 시험 설비의 중추를 이룹니다.