테스트 벤치 측정 환경 개선으로 더 빠르고, 더 좋은 시험 결과 획득
테스트 스탠드는 특히 수명이 길고, 내구성이 매우 뛰어나 소멸하지 않는 구성요소 같은 느낌을 줍니다. 유압식 내구성 테스트 스탠드 또는 다이노 테스트의 전기 드라이브는 기계 시험을 수십 년 동안 실시할 수 있다는 점에서 정기적인 유지관리가 충분히 실시된다는 것을 전제로 할 때 거기서 반환되는 값은 엄청나게 많습니다. 기존 테스트 셀의 하드웨어가 장기간에 걸쳐 주어진 요건에서 제 기능을 완벽하게 다 할 수 있지만, 기본적으로 이러한 요건은 다양한 엔지니어링 분야의 변화와 혁신에 따라 달라지고 있습니다. 그러나 산업 동향에 맞춰 기존 테스트 스탠드를 교체하는 것은 비용이 많이 들 뿐만 아니라 도입 및 전환 시간이 길어질 가능성도 있습니다. 다행히도 최신 기술에 뒤처지지도 않고, 고가의 하드웨어를 완전히 교체하지 않아도 되는 방법이 있습니다. 테스트 벤치 측정 환경을 개선하여 기존 시스템의 시험 결과를 향상시킬 수 있습니다. 맞춤형 최신 하드웨어를 설치하고 새로운 직관형 소프트웨어를 기존 테스트 스탠드 시스템으로 옮기는 것입니다. 이 방법은 여러 해 전부터 인기를 얻었으며, 현재는 전 세계 자동차 엔지니어들이 주로 이 방법을 사용하여 테스트 벤치에서 첨단 데이터 측정치를 관리하고 있습니다.