Deformação
Strain Gauges
Strain Gauges OEM
Sensores de Deformação FBG
Acessórios para Strain Gauge
Carga
Células de Carga
Células de Carga Single Point
Células de Carga tipo Beam
Células de Carga Digitais
Eletrônica Industrial
Força
Sensores de Força
Sensores Multiaxiais
Sensores de Força Piezo
Torque
Sensores de Torque
Sensores OEM
Sensores OEM customizados
Outros sensores
Sensores de pressão
Sensores de deslocamento
Transdutores de corrente
Probes para alta tensão
TEDS
Microfones
Acelerômetros
Teste e Medição
QuantumX: Sistema Universal de Aquisição de Dados
MGCplus: DAQ com Alto Número de Canais
SomatXR/eDAQXR: Sistema de Aquisição de Dados Robusto
Interrogadores Ópticos
Gravação Transiente
Genesis HighSpeed: Gravação Transiente & Sistema de Aquisição de Dados de Alta Velocidade
Sistemas de Isolamento e DAQ de Alta Tensão
Teste de energia elétrica
eDrive Power Analyzer: Visão geral do produto
eDrive Power Analyzer para máquinas elétricas e powertrains
Hub de conhecimento: treinamento, artigos e muito mais
Medições Industriais
PMX: Sistema Industrial de Aquisição de Dados e Controle
Eletrônica Industrial: Amplificadores de medição, transmissores e eletrônicos de pesagem para automação fabril e de processos
Indústria 4.0: Soluções inteligentes para a Internet das coisas
Altíssima Precisão
DMP41: Instrumento de Medição de Precisão
Instrumentos de medição precisão & Unidades de Calibração de ponte
Aquisição e Análise de Dados
catman: Software DAQ universal
catman Enterprise: Software DAQ para grande número de canais
Drivers & API
HBM LabVIEW Driver: Integração de sistemas DAQ HBM ao LabVIEW
HBM Common API / .NET API para sistemas DAQ HBM
CANape Driver para QuantumX / SomatXR
Downloads: Software / Firmware
Altas taxas de aquisição
Perception: Software para alto desempenho de aquisição (para Genesis HighSpeed)
Confiabilidade e Durabilidade
HBM Prenscia: Software de Engenharia e Soluções para confiabilidade, durabilidade e desempenho
Serviços
Calibração
Sensores Custom / OEM
Monitoramento de Turbinas Eólicas
Instalação de strain gauges
Treinamento
Cursos e Seminários
Cursos on-site
Seminários Web
Suporte
Suporte técnico
Reparos
Know-How
Base de conhecimento
Tutoriais em vídeo
Estudos de caso de clientes
Blog de tecnologia
Downloads
Firmware & Software
Desenhos CAD
Manuais & Dados de produtos
Certificados de calibração
Data Sheets de segurança
Sobre a HBM
Informações da empresa
Aplicações / Indústrias
Responsabilidade Corporativa
Gestão da Qualidade
Termos e condições para vendas e fornecimento
Termos e condições de compra
Notícias
Press Releases
Mídia Social
Newsletters
Carreiras
Posições em aberto
Eventos
Feiras e Conferências
HBM On Tour Roadshow (USA)
Contato
Contacte a HBM
Escritórios de vendas
HBK Benelux – will work in close collaboration with the Brüel & Kjaer distributor in Benelux – ENMO Sound & Vibration Technology.
HBM unveils a specially designed, high-speed torque transducer.
(Darmstadt, November 2020) Further development of a testing and measuring portfolio does not necessarily mean new products – substantial progress and improved cost-effectiveness can also be attained by the evolution of established sensors. Hottinger Brüel & Kjær has proven this with the facelift of the configurable C10 compressive force transducer:
To help manufacturers of PCBs avoid damage or failure of their products, HBK has launched a Printed Circuit Board (PCB) Test Kit to detect weaknesses during the early stages of development.
Darmstadt, November 2020, World leading sensor manufacturer Hottinger Brüel & Kjær has launched a new addition to its MCS10 Multicomponent Sensor line from HBM - MCS10-200.
HBM has launched a new weighing terminal to expand the WTX series – the WTX110-D. The new addition to the portfolio can be connected to up to 32 digital load cells and is ideal for applications in truck and silo scales.
HBK has launched its latest virtual training course line up to provide a wide range of test and measurement know-how for engineers, acousticians and consultants.
To improve its mountaineering equipment, outdoor specialist, Simond used force transducers to develop safer, more reliable mountain climbing equipment.
Test and measurement specialist, HBK has launched the countdown to its virtual Product Physics Conference, taking place from 13th to 15th October 2020.
May 2020 - To help customers grow their knowledge during these uncertain times, test and measurement specialist, HBM has created a bigger range of its webinar tutorials.
January 2020 - HBM has launched its 2020 training calendar, providing a range of theoretical and technical courses, designed to help engineers and consultants get the most from their tools.
A HBM está introduzindo a sua nova arruela de medição de forças KMRplus, que resolve eficientemente as tarefas de medição de força em ambientes de produção e é particularmente adequada para tarefas de monitoramento.
February 2020 - Test and measurement specialist, HBM’s latest batch of webinars are now available for registration.
To help engineers avoid costly downtime and equipment damage, the HBM Academy provides a range of online training courses to help attendees get the most from their tools.
A realização de testes de pressão confiáveis em áreas confinadas, como caixas de engrenagens ou sistemas de refrigeração, agora é um processo muito mais simples para os engenheiros com o lançamento da série de transdutores de pressão em miniatura da HBM - P60.
Selecting the correct cable for a force measurement task can be a challenge. HBM has launched its new K-CAB-F connection cables, designed to simplify the process.
Following the initial announcement, in April 2018, of the merger between Hottinger Baldwin Messtechnik (HBM) and Brüel & Kjær, HBM’s Senior Vice President Product Management, Marketing and Strategy Thomas Lippok at HBM, provides an update on the latest developments.
A fim de restaurar a ponte suspensa mais longa do Brasil, a tecnologia óptica e de strain gauge da HBM tem sido usada para garantir que a estrutura de 90 anos proporcione passagem segura para que inúmeros pedestres e veículos possam atravessá-la todos os dias.
A HBM apresenta seu primeiro condicionador de sinais da série ClipX com um servidor OPC-UA integrado. Ele utiliza o conceito de comunicação M2M para possibilitar transmissão de dados a uma nuvem para análise.
HBM’s new PACEline CFTplus series of piezoelectric force transducers is an ideal choice for making measurements in the production and manufacturing sectors. CFTplus sensors are particularly suitable for covering very large measuring ranges, for e.g., when using presses with a large measuring range.