TEDS ist eine Technologie, mit der Sie Messketten einfach und schnell parametrieren können. Hierbei werden die Eigenschaften eines Sensors auf einem kleinem Chip gespeichert, der direkt im Sensor eingebaut wird. Wenn sie nun einen solchen Sensor mit einem geeigneten Messverstärker verbinden, so liest der Messverstärker den Chip aus, und die Messkette stellt sich ohne weiteres Zutun ein.
In diesem Webinar erklären wir, wie ein TEDS Chip arbeitet, und wie TEDS verschaltet wird.
Die Vorteile der Technologie:
- Einfache und schnelle Parametrierung
- Verlässliche Messwerte