Damit ein Dehnungsmessstreifen einen genauen Messwert liefert, muss er ordnungsgemäß auf dem Messobjekt installiert werden. Allerdings erfordern unterschiedliche Materialien unterschiedliche Installationsverfahren. Dieses Webinar führt auf, was Sie bei der Installation von Dehnungsmessstreifen berücksichtigen müssen - von den Anforderungen des zugrunde liegenden Materials bis zur Vorbereitung der Oberfläche und schließlich der Wahl des richtigen Klebstoffs.
HBM Produktmanager Dirk Eberlein, Experte im DMS-Bereich, leitet Sie durch das 30-minütige Webinar:
- Lernen Sie die Vorgehenswiesen bei der Vorbereitung der Materialobflächen kennen (unterschiedliche Materialien wie Metalle, Kunststoffe, Beton oder Holz bedingen unterschiedliche Vorbereitungen)
- Praktische Tipps und Tricks bei der Installation von DMS – Profitieren Sie von jahrzehntelanger Erfahrung bei HBM
- Lernen Sie welche optischen und elektrischen Prüfungen nach erfolgter DMS-Installation durchzuführen sind
Hinweis: Auf die Besonderheiten der Installation von DMS im Aufnehmerbau kann in diesem Webinar nicht eingegangen werden. Sollten Sie hierzu konkrete Fragen haben, kontaktieren Sie bitte direkt unseren Produktmanager Dirk Eberlein.