Los estudiantes que se familiarizan con la tecnología de medición se benefician en particular de la experiencia práctica: Utilizando galgas extensométricas (SG) y diferentes tipos de sensores, por ejemplo, para fuerza, presión, par o carga, en combinación con amplificadores de medición industriales de HBK, se pueden crear múltiples aplicaciones con fines educativos y de formación. Esto se aplica a los campos de la ingeniería mecánica o eléctrica, pero también a la informática o la automatización.
Los estudiantes se benefician especialmente del hecho de que los amplificadores de medición cuentan con todas las interfaces y protocolos más recientes y los sensores HBK representan el estándar industrial. De esta manera, se puede desarrollar fácilmente una variedad de aplicaciones y se garantizan resultados de aprendizaje rápidos. Los estudiantes comienzan con tareas de medición simples y se abren camino hasta tareas más complejas donde los amplificadores de medición (por ejemplo, PMX) operan simultáneamente como un sistema de medición combinado con almacenamiento de datos y Soft-SPS (IEC61131).