Medición de temperatura precisa: tecnologías de sensor existentes y requisitos de los sistemas de adquisición de datos
La temperatura es la magnitud que se mide con mayor frecuencia en el mundo de las tecnologías de medida. De hecho, existen diversos sensores y métodos disponibles para medirla. Una de las formas más habituales de medir la temperatura es a través del uso de un termopar. Este artículo ofrece una visión global sobre la cuestión.
La temperatura es la magnitud que se mide con mayor frecuencia en todo el mundo. El registro preciso de los cambios de temperatura desempeña un papel esencial tanto en las mediciones estructurales como en las operaciones dinámicas de toda clase de sistemas.
Son muchos los factores que provocan cambios térmicos. Por ejemplo, las influencias ambientales (calor, frío), el calentamiento de los sensores, los procesos de combustión o explosión, el caudal y los componentes de un sistema con movimiento mecánico, que generan fricción o corriente eléctrica.
Los cambios de temperatura tienen a su vez importantes repercusiones sobre otras magnitudes físicas, como la cantidad de corriente eléctrica, la deformación, el caudal o la presión. Lo ideal es tener en cuenta estas dependencias térmicas y compensarlas durante el funcionamiento. En este caso, una adquisición de la temperatura precisa es absolutamente esencial para reducir la incertidumbre de medida debida a las variaciones de temperatura.
Se pueden utilizar perfiles de temperatura obtenidos durante las pruebas o ensayos de modelos para analizar y optimizar los sistemas. Esto puede ser beneficioso en el caso de circuitos de refrigeración y calefacción, el diseño de materiales o la determinación del tamaño de cables conductores de electricidad.