Artículos, publicaciones en blogs y notas técnicas sobre ensayos de potencia eléctrica
Es facilísimo acceder a nuestros libros blancos, webinarios y vídeos. Solo tiene que registrarse con su dirección de correo electrónico y conseguirá acceso inmediato.
Entradas del blog
5 consejos para elegir un analizador de potencia
Los analizadores de potencia son equipos multifuncionales diseñados para medir el flujo de potencia en sistemas eléctricos. Se trata de instrumentos sofisticados que se emplean en numerosas aplicaciones y sectores. Sin embargo, no existe una solución universal para todas las necesidades de medida de potencia. Le explicamos qué debe tener en cuenta a la hora de seleccionar un analizador de potencia adaptado a las necesidades de su aplicación.
Blogpost: An Introduction to Electric Power Testing
Electric power testing gives in-depth analysis into the behaviour of the inverter, the motor and electric drive train. It can be quite complex and requires a real-time power analyser for high channel counts, dynamic load changes, raw data acquisition and advanced analysis. Electrical motor and inverter testing can be found in automotive, transportation, railways, aerospace, industrial, wind energy and also in power generation. Typical application areas are electric ship motor, electric fork lifter, wind energy generator, electric or hybrid car, high speed train, high-performance pumps, electric drive in Airbus A320, industrial VF inverter, multiphase AC industrial motor and much more.
¿Qué es un analizador de potencia?
Los analizadores de potencia permiten medir el flujo de potencia (w) en un sistema eléctrico. Este concepto se refiere a la tasa de transferencia eléctrica entre una fuente de energía y un pozo. Por eso, la potencia también se expresa alternativamente como energía por segundo (J/s). La medición del flujo de potencia es un proceso crítico, aunque rudimentario, que se puede llevar a cabo con suma facilidad utilizando un analizador de potencia estándar. Los sistemas más avanzados adquieren señales eléctricas, realizan cálculos integrados y llevan a cabo análisis adicionales complejos.
Artículos
Measuring Torque Ripple And Its Effects On Electric Power And Noise And Vibration
The electric motor has a very desirable torque speed curve because it can not only produce max torque at 0 speed, but across a wide range of speeds. While this ability creates new opportunities with the electric motor, it also creates some new challenges in comparison to internal combustion engines. One of these challenges is torque ripple, which has several implications including control, power output, noise, vibration, and durability. Torque ripple can be described as the variance of output torque as the motor rotates. This white paper will focus on the measurement of these signals and their implications for noise and vibration. The paper will also include examples from a couple of case studies which demonstrate the impact of torque ripple and its effects on NVH.
Descargar ahoraChallenges in Testing Electric and More Electric Aircraft Motor and Inverters
The HBM eDrive power analyzer has unique features which make it an ideal measurement system for developing and validating electric aircraft powertrain. The eDrive solution simplifies testing complexity, allows users to test more quickly and gives a high level of traceability to tests. It does this by recording continuous data for large numbers of electrical and mechanical channels, then processes the data in real time to conduct power and efficiency calculations.
Descargar ahoraDynamic Motor Power Measurement Enables In-Vehicle Testing of EVs
In-vehicle testing provides engineers with a method to benchmark competitors’ vehicles, calibrate drivetrains, and validate the performance of the product. In the emerging electric vehicle market, electrical power measurements on motors and related power conversion circuitry are becoming necessary to perform an evaluation of a vehicle. Mobile power measurement was previously difficult due to the dynamic nature of the vehicle speed. However, unique features provided in HBM’s eDrive, a system for testing electric machines and drives, make mobile electrical power measurements possible in real-world operating environments
Descargar ahoraDeterminación de los parámetros del diagrama de circuito equivalente de un transformador
Los transformadores tienen numerosas aplicaciones y figuran entre los componentes más importantes de la tecnología de corriente alterna. Sirven para pasar energía eléctrica de un nivel de tensión a otro distinto. Para que la transmisión de la energía resulte eficaz, se requiere una buena eficiencia y una utilización óptima.
Descargar ahoraCaracterización y verificación de baterías de alta potencia
Antes de introducir en el mercado una batería de tracción, es imprescindible un proceso exhaustivo de caracterización y verificación. Para ello se requiere un banco de ensayos con un rango muy amplio de tensión y corriente, además de excelentes características dinámicas, para llevar a cabo las pruebas necesarias, de la manera más realista y orientada a la aplicación que sea posible.
Descargar ahoraCálculos de potencia eléctrica con el software Perception
La evaluación y las pruebas de sistemas de accionamiento eléctricos para aplicaciones industriales y vehículos híbridos y eléctricos requieren mediciones de potencia precisas y muy dinámicas. Este artículo repasa los parámetros de potencia más importantes, con algunos ejemplos.
Descargar ahoraMapas de eficiencia y pérdidas en motores de corriente alterna
En los últimos tiempos, las máquinas eléctricas son una temática importante para muchas industrias, como las de generación de energía, calefacción/refrigeración, transporte y electrodomésticos. Las normas sobre eficiencia se han endurecido y, al mismo tiempo, ha aumentado el número de dispositivos alimentados por batería. Todo ello ha puesto en primer plano la cuestión de la eficiencia de los motores.
Descargar ahoraObtención de la constante de fuerza contraelectromotriz en motores de imanes permanentes
Para analizar con rapidez prototipos de nuevos motores de imanes permanentes es necesario identificar sus parámetros. Esta identificación de parámetros puede realizarse mediante pruebas complejas que utilizan un inversor y un mecanismo de accionamiento, o bien empleando métodos más sencillos, sin inversor ni accionamiento primario.
Descargar ahoraMediciones de potencia en un motor de 6 fases
Para evaluar y probar motores eléctricos, y para implementar las correspondientes estrategias de control en las aplicaciones de movilidad eléctrica e industrial, se necesitan mediciones de potencia precisas y altamente dinámicas.
Descargar ahoraMediciones de potencia con el software Perception en un inversor con modulación por ancho de pulsos
La evaluación y las pruebas de sistemas de accionamiento eléctricos para aplicaciones industriales y vehículos híbridos y eléctricos requieren mediciones de potencia precisas y muy dinámicas. A la hora de evaluar estos resultados de medición se debe tener en cuenta el modo de funcionamiento de los componentes del sistema de accionamiento.
Descargar ahoraMedida de la posición de un resolutor con registradores de datos Genesis HighSpeed
Un resolutor (resolver) es una máquina eléctrica muy utilizada en motores síncronos para medir la posición del rotor. Esta posición es necesaria para el algoritmo de control del motor. Los resolutores son robustos y, por ello, son una buena alternativa en entornos difíciles, en los que el motor está sometido a tensiones mecánicas y vibraciones, como ocurre en las aplicaciones de las industrias automovilística y aeroespacial.
Descargar ahoraCálculo de las magnitudes de los vectores espaciales y el momento del entrehierro en motores asíncronos
Los registradores de datos Genesis HighSpeed, de HBM, resultan especialmente aptos para las mediciones en motores de inducción de corriente alterna alimentados mediante inversores. Gracias a su diseño modular, estos sistemas de medición permiten configurar cualquier número de canales con una elevada velocidad de muestreo.
Descargar ahoraCálculo y representación de magnitudes medidas eléctricas como vectores espaciales mediante el software Perception de HBM
Los vectores espaciales se utilizan con frecuencia para representar de forma clara y concisa magnitudes medidas en sistemas de conversión de energía eléctrica, como transformadores o motores de inducción. Cuando estos vectores espaciales dependientes del tiempo se representan en el plano complejo, es posible obtener información adicional relativa al estado de funcionamiento de estos convertidores de energía.
Descargar ahoraMeasurement of Symmetrical Components in Three-phase systems
The growing proportion of renewable energy requires these energy producers to also achieve high reliability and defined behavior in critical operating situations. The symmetrical components method can be used to assess and evaluate the operating points of renewable energy producers.
Descargar ahoraShort-Circuit Tests of High-Performance Traction Batteries Using Non-Linear Current Sensors
Qualifying the circuit breakers and fuses of high-power traction batteries requires the ability to measure currents in the range of a few kiloamps. It also calls for the ability to measure currents of a few amps precisely and with high dynamics. This report introduces a specially developed non-linear current sensor (NLCS) and explains measurement and analysis using the Genesis HighSpeed data recorders.
Descargar ahora