Sensores en las plataformas hidráulicas de Translink Int. Sensores en las plataformas hidráulicas de Translink Int. | HBM

HBM apunta alto con los sensores para la plataforma hidráulica deTranslink International

Translink International necesitaba un sistema fiable y robusto para medir peso en una de sus líneas de plataformas hidráulicas. HBM, líder del mercado de ensayos y mediciones, le proporcionó una solución completa y eficiente.

Translink International es un fabricante de plataformas hidráulicas y aplicaciones de limpieza de aisladores de líneas eléctricas, con sede en Kidderminster, Reino Unido. Es un experto que comercializa una amplia gama de productos y servicios especializados en Europa, Oriente Medio, América Latina y en el propio mercado doméstico británico, y sus productos gozan de una sólida reputación de calidad.

Recientemente, Translink International se vio en la necesidad de actualizar las plataformas hidráulicas que suministra a sus clientes y recurrió a HBM. El contacto se produjo a través de una empresa intermediaria llamada SKF Fire y en el contexto de una larga relación comercial con un servicio de lucha contra incendios y rescate de Hong Kong.

Desafío

Se deseaba equipar una plataforma hidráulica (que no tenía detección de carga) con un sistema que permitiera saber cuántas personas hay en ella en un momento dado.

Solución 

Cuatro células de carga detectan el peso y lo convierten en una señal eléctrica. A continuación, se conectan a una caja de conexión VKK1-4 que envía una tensión de excitación a las cuatro células de carga y suma las señales de tensión para obtener una señal correspondiente al peso total.

Resultados

Se han integrado sensores en la plataforma hidráulica. Ahora, cuando se supera el 110% de la capacidad de carga de la plataforma (300 kg), se emite una alarma sonora.

El reto

Una plataforma hidráulica viene a ser una grúa de gran tamaño a la que se conecta una barquilla protegida con una jaula. Se utilizan para proyectar agua y apagar incendios desde una cota más alta y para rescatar personas atrapadas en altura. Evidentemente, es fundamental que sean seguras y fiables.  

Las plataformas actuales de Translink International no contaban con ningún sistema de detección que permitiera saber el número de ocupantes en un momento dado y pidió asesoramiento a HBM sobre los sensores más adecuados para resolver esta necesidad.

Equipos de pruebas y medición

Las células de carga son un tipo de transductor que, esencialmente, convierte una forma de energía en otra. En este caso, lo que interesa es convertir en una señal eléctrica el peso que soporta una plataforma hidráulica.

HBM llegó a Translink International recomendado por un fabricante local de sistemas de medida y control, y propuso instalar cuatro células de carga HLCB1 en cada uno de los vehículos con plataforma del fabricante. Estas células tienen un grado de protección IP68, ideal para uso en presencia de agua y en condiciones meteorológicas adversas.   Las células de carga se conectaron a una caja de conexión VKK1-4, que envía una tensión de excitación a las cuatro células y suma las señales de tensión para obtener una señal correspondiente al peso total.   HBM también suministró su amplificador analógico RM4220, que simplifica el cableado y permite obtener una precisión del 0,1%.   

¿Tiene una necesidad similar o quiere saber más sobre las soluciones de HBK?  ¡Contáctenos!

Aparte de suministrar a Translink International un sistema a la medida de sus necesidades, los ingenieros de HBM también prestaron un valioso asesoramiento y soporte continuado.

"Quedamos encantados con el servicio que nos prestó HBM y con su apoyo durante todo el proceso. No solo nos brindaron la experiencia y el conocimiento técnico que necesitábamos en este proyecto, sino que también fueron extremadamente dedicados y serviciales. Aportaron la experiencia y los conocimientos técnicos que necesitábamos para este proyecto, y nos impresionaron por su compromiso y flexibilidad. Tenemos varios proyectos en marcha y nos gustó mucho trabajar con una empresa dispuesta a hacer todo lo necesario y a amoldarse a nuestros plazos que, en algunos momentos, han sido muy exigentes", comentó Richard Saunders, ingeniero de aplicaciones.

El resultado

Los sensores se integraron perfectamente en la maquinaria de activación de la plataforma.

La plataforma hidráulica tiene una capacidad de 300 kg. Ahora, cuando se supera el 110% de la capacidad total, se emite una alarma sonora. Cuando el peso alcanza el 120% de la capacidad, la plataforma se detiene por completo, como medida de seguridad adicional. A partir de ese momento, el operario debe anular físicamente la posición de parada para continuar, lo cual es un requisito esencial de la norma EN 1777:2011, que es la norma europea aplicable a las plataformas hidráulicas montadas en vehículos.

Ya se ha enviado al cliente un primer lote de máquinas adaptadas, con el objetivo de ponerlas en servicio para las próximas Navidades.

Acerca de HBM

HBM, empresa fundada en Alemania en 1950, es en la actualidad el líder tecnológico y del mercado de pruebas y medición.   Su catálogo de productos abarca soluciones para la cadena de medida completa, desde pruebas físicas hasta virtuales.   HBM tiene plantas de producción en Alemania, Estados Unidos y China, y cuenta con presencia en más de 80 países de todo el mundo.