Solutions de surveillance pour le génie civil Solutions de surveillance pour le génie civil | HBM

Obtenir un aperçu réel de la santé structurelle

Les structures doivent résister à une augmentation exponentielle des charges appliquées, des impacts ou des contraintes environnementales L'évaluation du comportement structurel devient donc indispensable pour détecter les défauts à un stade précoce et pour garantir la sécurité. "

Les contrôles visuels ne fournissent pas suffisamment d'informations permettant de prolonger la longévité de la structure, mais une surveillance de la santé structurelle permet de détecter rapidement toutes les anomalies. Cela permet d'optimiser les opérations de maintenance et de réduire les coûts d'exploitation.

Surveillez toute la durée de vie de votre structure, depuis sa conception, sa construction, son exploitation et jusqu'à sa rénovation ou sa déconstruction, grâce aux solutions clés en main HBM, permettant :

  • Test des matériaux et évaluation de la charge
  • Déformation et répartition de la température, ... 
  • Convergences et estimation des vibrations
  • Mesures de déplacements, déformations et rotations
  • Surveillance continue 

Avantages de la surveillance de structure

Augmentation de la durée de vie

La surveillance à court ou long terme du comportement et de l'intégrité des structures peut prolonger leur exploitation au-delà de leur durée de vie théorique, et permettre ainsi de réaliser des économies considérables.

Diminution des risques opérationnels

La détection précoce des dommages permet de prévenir les situations critiques et les dysfonctionnements structurels, et ainsi de minimiser les délais d'intervention et les frais de réparation.

Validation de la conception

L'instrumentation de structures dès la phase de construction peut s'avérer être un atout important pour valider les méthodes de construction complexes et les matériaux nouveaux..


Concevoir un système de surveillance efficace avec HBM

HBM propose des solutions de surveillance clés en main qui peuvent être configurées et adaptées à la plupart des besoin liées à la surveillance des structures. Cette offre couvre à la fois la conception et la fabrication de jauges de contrainte électriques et/ou optiques, de capteurs, de systèmes d'acquisition de données et de logiciels, ainsi que les services associés de support pour l'installation et l'analyse des résultats.*

Les équipes d'ingénieurs de projet qualifiés et expérimentés HBM assurent un montage professionnel des capteurs sur le site et le support technique de l'ensemble de l'instrumentation, quel que soit l'environnement. Aucune compétence dans le domaine des mesures ni expérience préalable en matière d'installation n'est requise. Pour les projets qui impliquent un réseau étendu de capteurs, HBM peut également s'appuyer sur l'expertise de partenaires qualifiés pour intégrer ses solutions.

*Services disponibles selon le pays

 

 

 

 

Les produits standards proposés par HBM sont basés sur les technologies electrical ou optical (Fiber Bragg Grating) et peuvent être adaptés aux exigences des utilisateurs pour les mesures à court ou à long terme, les essais de charge ou la surveillance continue.

De plus, les solutions hybrides de jauges de contrainte électriques et d'instruments optiques peuvent également être spécifiquement configurées pour répondre aux directives inhérentes à la majorité des applications. De par sa capacité à s'appuyer sur plusieurs technologies pour créer de véritables systèmes hybrides basé sur une seule interface, HBM vous propose une solution parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques.

Les technologies et systèmes de surveillance HBM vous aident à identifier les contraintes mécaniques exercées sur la structure à un stade précoce et ainsi, à planifier les opérations de maintenance en amont, afin de minimiser les périodes d'immobilisation et de maximiser la durée de vie des structures.

Avec plus de 65 ans de compétences et d'expertise dans les domaines de la mesure de contraintes et de l'ESA (Experimental Stress Analysis), HBM compte un nombre toujours croissant de références applicatives associées à des acteurs majeurs.

Données critiques instantanément disponibles via le Cloud

Le dispositif de surveillance de santé structurelle basé sur le Cloud HBM garantit un accès permanent aux données relatives à l’état structurel des infrastructures - tels que les ponts ou les tunnels - via l'internet.

Grâce à Solution Cloud, les opérateurs n'ont pas besoin de configurer leur propre serveur pour le stockage et l'analyse des données. HBM se base sur la plateforme réputée Microsoft Azure pour garantir le respect des normes les plus strictes en matière de sécurité des données, notamment les normes prévues par la législation européenne.


Consultez notre livre blanc sur la surveillance des structures

« Au cours des dernières décennies, le nombre de structures de génie civil existantes et la résistance qui leur est imposée ont augmenté de manière considérable (...) Les structures doivent résister à une augmentation exponentielle des charges appliquées, des impacts ou des contraintes environnementales. L'évaluation du comportement structurel devient donc indispensable pour détecter les défauts à un stade précoce et pour garantir la sécurité. " Consultez l'article dans son intégralité ci-dessous :

Titre / DescriptionLangue
Download: Technical Article / White Paper
Optimizing Structures with Continuous Monitoring Systems English

HBM France, partenaire de PRECEND - SHM France

PRECEND - SHM-France est un cluster regroupant des compétences dans les Contrôles ou Essais Non Destructifs (CND / END)* et le Structural health monitoring (SHM)* principalement.
Le réseau a été labellisé Plateforme d'Innovation en 2011 par la région des Pays de la Loire.


En savoir plus sur PRECEND : www.precend.fr  - En savoir plus sur SHM France : www.shm-france.fr

 

 

Applications et références

  

SURVEILLANCE DES PONTS

  • Validation de la conception du pont

  • Évaluation de la charge du pont

  • Surveillance des ponts à court terme durant la phase de construction

  • Assurer une surveillance de la santé structurelle sur le long terme

Notre expérience

Installation du système d'acquisition de données QuantumX pour les tests de charge

Fourniture d'accéléromètres FBG pour un système de surveillance structurelle

Fourniture d'un système de mesure optique SHM complet

Fourniture d'accéléromètres FBG pour la prévention de la vibration des câbles du pont

Installation d'un système optique de surveillance à long terme (SHM)

  

SURVEILLANCE DES TUNNELS

  • Validation de la conception du tunnel

  • Évaluation de la convergence des tunnels

  • Surveillance à court terme du tunnel lors de la phase de construction

  • Surveillance de la santé structurelle à long terme dans les tunnels

Notre expérience

Installation d'un important système de surveillance après réhabilitation pour SHM en continu

Évaluation des déformations et des convergences du tunnel lors de constructions avoisinantes.

  

STRUCTURES DIVERS

  • Canalisations d'eau haute pression

  • Pipelines d'adduction

  • Bâtiments

  • Routes

Notre expérience

Installation d'un système complet avec capteurs électriques et optiques pour la surveillance de contraintes 

Équipement HBM fourni pour la surveillance de durabilité

Installation de plus de 200 jauges de contrainte sur les ancrages rocheux qui maintiennent le toit en acier

Installation et mise en service sur site d'un système de mesure basé sur FBG

Fourniture d'un système d'instrumentation optique pour le renforcement de structures

Surveillance de la sécurité d’infrastructures EDF


Pour aller plus loin...