7. Servez-vous du pinceau intégré dans le capuchon de la colle EP150 pour enduire de colle la surface de la jauge de contrainte dans un premier temps. Veillez à ce que toute la surface du cylindre soit mouillée.

8. L’étape suivante consiste à remplir le boulon préforé de colle à l’aide d’une seringue. Afin de réduire les bulles d’air, placez l’embout de la seringue contre le fond du forage avant d’y injecter la colle. Une fois le trou rempli, retirez doucement la seringue tout en apportant un appoint de colle en parallèle.

9. Nettoyez les restes de colle de la surface du boulon avec des tampons de nettoyage.

10. Insérez la jauge, après l’avoir humidifiée, dans le trou de la vis. Faites attention à ne pas comprimer la jauge en l’insérant. La jauge ne doit pas être serrée quand elle est placée dans sa position finale.

11. Laissez la jauge de contrainte dans son trou de forage pendant environ une heure avant de procéder à toute étape ultérieure.

12. Séchez la colle dans un four pendant un laps de temps donné.* Le taux de chauffage devrait être de 2 à 10 K/min afin d’éviter la formation de bulles d’air. Le temps de séchage de la colle est également indiqué dans le mode d’emploi.
13. La jauge de contrainte intégrée dans le boulon est maintenant prête pour la suite de l’installation !