Les jauges de contrainte ont été créés il y a plus de 80 ans et restent, du fait de productivité et de sécurité, un des éléments clés pour les mesures de fatigue et les tests de matériaux. Mais comment calculer la sollicitation d’un matériau à partir d'une contrainte ? Comment sélectionner la jauge de contrainte adéquate et l'installer correctement ? Nos experts mettent à disposition leurs connaissances et répondent à toutes les questions importantes que vous vous posez concernant l’utilisation des jauges pour vos mesures de contraintes. Cliquez sur l’une option ci-dessous pour afficher le contenu de la page.
Principes fondamentaux des jauges de contrainte
1. Principes de la mesure de contraintes et de l'analyse expérimentale des contraintes

Glossaire : mesure de déformation
Un guide pratique des termes techniques pour vous aider à comprendre les concepts liés aux principes fondamentaux de la mesure de déformation

Wheatstone Bridge Circuit
The Wheatstone bridge can be used in various ways to measure electrical resistance: For the determination of the absolute value of a resistance by comparison with a known resistance, for the determination of relative changes in resistance. Learn the basics and theory of operation.

Livre de référence
La jauge de contrainte est devenue un outil essentiel dans l'analyse des contraintes, dans l'optimisation et la sûreté des essais ainsi que dans le travail d’investigation technique.
2. Selecting the Right Strain Gauges, Adhesives, Covering Agents and More

How to Select the Right Strain Gauge
Before the right strain gauge can be selected, the measurement goal needs to be clearly set. The main question to be considered is whether the strain gauge will be used for experimental tests or for transducers' manufacturing.

What is a Strain Gauge Rosette?
A strain gauge rosette is a term for an arrangement of two or more strain gauges that are positioned closely to measure strains along different directions.

Outlining Foil Strain Gauges
Foil strain gages are being used as proven sensor technology worldwide. Find out what a foil strain gauge is and what types are available on the market.

Selecting Adhesives for Strain Gauge Installation
The bonding materials have the task of firmly attaching the strain gauge to the measured object’s surface and transferring the object’s deformation without loss to the strain gauge. The various conditions and influences, and application options, require different bonding materials and installation methods.

Comment sélectionner l’agent de protection adapté
La qualité d'une mesure effectuée réalisée par jauge d'extensométrie dépend essentiellement du type d'installation et de la configuration du point de mesure. Une préparation minutieuse de la surface d’installation, une application correcte et une protection adéquate sont essentielles pour des résultats irréprochables.
3. Installation of Strain Gauges: All There Is to Know

10 conseils utiles pour une installation rapide des jauges
Lorsqu'on installe des jauges de contrainte, chaque seconde compte. Savez-vous qu'il existe quelques astuces étonnantes et simples qui peuvent vous aider à gagner beaucoup de temps?

How to Prepare Material for a Gauge Installation
The Do's and Don'ts for Preparing a Successful Installation.

Welding or Bonding Strain Gauges?
How to identify the perfect connection for your strain gauges.

Soudage correct des jauges de contrainte
Certains environnements ne se prêtent pas au collage des jauges de contrainte sur la structure, par exemple à cause de températures très basses ou de la formation excessive de poussière comme sur les chantiers de construction.

Mesurer la charge axiale exercée sur des boulons
Voici les instructions pour installer et utiliser la jauge de contrainte 1-LB11-3/120ZW. Comment coller une jauge de contrainte dans un boulon.

Comment réaliser une vis de mesurage
Il est difficile de coller une jauge de contrainte dans un boulon qui mesure la tension de serrage. L'emploi de jauges de contraintes simplifie...

Lead-Free Soldering of Strain Gauges
Learn how to perform lead-free soldering of strain gauges professionally and how to ensure a high reliability in your measurement.

Installation de jauges sur des matières plastiques renforcées par des fibres
Les installations de jauges sur des matières plastiques renforcées par des fibres présentent quelques particularités constituant des différences par rapport aux installations normales

Mesure des contraintes sur les PCB
Les jauges de contrainte sont conçues pour mesurer la déformation des circuits imprimés PCB à un niveau de précision exceptionnel. Voilà comment ça marche

Jauges de contrainte sur du béton
Installing strain gauges on concrete surfaces does not have to be difficult! This article provides useful tips and tricks for your daily work.
4. Reduction and Elimination of Measurement Errors

Conseils en analyse expérimentale des contraintes
Notre série d'articles traite des sources d'erreur possibles lorsqu’on utilise des jauges de contrainte analyse expérimentale des contraintes et explique comment déterminer avec succès l'incertitude de mesure dès la phase de conception.

Article : Compensation de température des jauges
Dans cet article, nous vous montrerons ce que les effets de la température (non désirés) peuvent affecter le résultat de mesure lorsque l’on travaille avec des jauges de contrainte.

Compensation parfaite des résistances de fils
Certains points de mesure, par exemple sur des ouvrages d’art (ponts..) ou sur des ailes d'avions, sont souvent situées très loin des instruments de mesure. Pour raccorder ces points de mesure, qui ne sont pas toujours directement accessibles, il est nécessaire d’utiliser de grandes longueurs de câble.

Gauge Factor Deviation
In this article we will demonstrate why an exact parameterization of the gauge factor in the software is essential for reducing the measurement error in a strain measurement.
5. Acquiring Data with the Right Hardware and Software

Comment travailler avec des jauges de contraintes dans catm
Dans ce tutoriel vous verrez les différentes étapes pour paramétrer des jauges de type rosettes dans le logiciel de mesure catman®AP de HBM en liaison avec le système d'acquisition de données QuantumX MX1615.

Etalonnage d’un ¼ de pont de jauge de contrainte avec le si
Cet article décrit cela avec la liaison améliorée 3 fils et liaison 4 fils, les signaux de shunt peuvent servir de signaux précis d’étalonnage.

Linearity and Sensitivity Error in the Use of Single Strain Gages with Voltage-Fed and Current-Fed Circuits
Linearity and Sensitivity Error in the Use of Single Strain Gauges with Voltage-Fed and Current-Fed Circuits
6. Training, Webinars and References on Strain Measurements

Etudes de cas
Les capteurs, les amplificateurs de mesure et les logiciels HBM sont utilisés dans le monde entier sur des milliers de projets de développement dans de très nombreuses industries. Nos études de cas recueillies montrent la grande diversité d’applications dans lesquelles les produits HBM sont utilisés avec succès.

Evénements & Formations
HBK Academy propose des formations dédiées à l'intallation de jauges, l'utilisation des logiciels de mesure, l'acquisition de données...