Industria 4.0 – Soluzioni di tecnologia di misura per la digitalizzazione
Industria 4.0: un concetto che nelle fiere sta diventando l’emblema delle innovazioni. Sono in corso esperimenti in numerose learning factory e progetti pilota per dimostrare cosa può essere e cosa può fare l’Industria 4.0. L’Industria 4.0 oggi è più che altro una visione: la visione della società interconnessa, con macchinari che comunicano tra loro e catene di distribuzione ottimizzate. Il divario tra questa visione e la realtà nelle officine produttive spesso è enorme. Con la tecnologia di misura di HBM, questa visione si può avvicinare di più alla realtà.