セルビアにあるKolubara Metal Vreoci社は、鉱工業の複合企業体であるKolubaraグループの一員として1953年に創立されました。Kolubara Metal社は掘削用機器に特化したエンジニアリング会社で、機器のメンテナンス、修理、鉱業で使用されるその他の工業技術機械などを扱っています。
掘削機の組立やメンテナンスを容易にするには、掘削機の上部構造を計量するための優れた方法を見つけ出す必要があります。
計量は、掘削機の上部構造の重量および重心の位置を決定する方法として最上の手段でした。この方法は、様々なタイプの掘削機械(バケットホイール型掘削機、散布機、移動式のベルトコンベアなど)に対して実行することが可能で、また他の産業用途における様々な鋼鉄製の構造体にも使用することができます。
Kolubara Metal社では、1988年以来ずっと計量を行ってきました。計測実験施設と研究サービス部門が設立されたのは2002年です。この施設は、SRPS ISO/IEC 17025:2006の基準により2009年に正式認可されました。

工場の建設後、または大規模な改修工事の終了後には、定期的に掘削機の計量を実行する必要があります。計量の結果に基づいて、掘削機の安定性の全体的な評価を行います(セビリアでは過去に数台の掘削機が重心の位置が不明だったためにクラッシュを起こしています)。