飛行機に積み込む食品は、軽くて消化しやすいことが重要です。ガレー(飛行機の調理室のことをこう呼びます)にとって、軽量であることが必要条件です。しかも大きな物理的荷重に耐えなければなりません。スイスのBucher Leichtbau社は、旅客機に設置するガレーやキャビネットの製造では世界有数のメーカーです。したがって、ガレーの耐空性を保証してくれる構成部品の厳しい検査には大きな信頼を寄せています。機上のテストベンチにおいては、それはHBM製の計測チェーン一式となります。
航空機産業で使用されている技術やシステムは、厳しい規制や規則に適合していなければなりません。航空機の客室設備の耐空性を検証するには、静力学に関する特殊なエビデンスが必要となります。この点については、機上のガレーにも同様の要件が適用されます。
機上での使用条件は、ガレーにとって特に厳しいものです。最高の効率を実現するため、ガレーの各モジュールは非常に軽量でなければなりません。しかもその一方で、極端に大きな荷重にも耐える必要があります。