Minesto社はHBMの計測技術を使用して、潮流や海流で発電
環境保全技術プロジェクトでひずみゲージが重要な役割を担っています
スウェーデンの環境保全技術会社である Minesto 社は既に、大きな未来のエネルギー源の1つを利用しています。
現在、この潮力発電プラントは北アイルランド沖の海洋の中でテストされています。
試作モデルでは、プラントが水中でどのように運動するか、またどのような力がユニットにかかるかを計測するのに HBM ひずみゲージ が重要な役割を果たしました。
海洋は地球の表面の70パーセントをカバーしています。 北欧最大の海洋エネルギー供給会社であるMinesto社は、この未開発のエネルギー源に注目しています。 2007年に、Minesto社はDeep Greenと名付けた潮力発電を開発しました。