민감도 C

공칭 토크 및 제로 토크에서 출력 신호 값 사이의 범위. 일반적으로 두 개의 분리된 민감도가 HBM 토크 트랜스두서에 대해 명시 되는데, 하나는 시계방향 토크에 대해서 이고, 하나는 반-시계방향 토크에 대한 것입니다.

그림. 1: 민감도 및 공칭 토크

민감도 C는 특성 곡선의 기울기를 특징 짓습니다. 특성 곡선은, 장착되어 있으나 부하가 걸리지 않은 토크 트랜스두서torque transducer (초기 토크 신호)로 측정된 출력 신호 SM0와 증가하는 토크에서 공칭 토크로 측정된 출력 신호 Sn을 연결한 직선으로 선택됩니다.

C = Sn − SM0

민감도 및 공칭 토크는 주어진 토크와 출력 신호의 개별 범위를 결합한 알려진 한 쌍의 값을 만듭니다. 만약 두 개의 그러한 한 쌍의 값이 주어진다면, 이는 amplifier 증폭기를 설정하는 데 사용될 수 있습니다. 일반적으로, 두 번째 쌍의 값은 제로 토크 및 제로 출력 신호 범위 (예를 들어, 출력 신호 = 초시 토크 신호) 입니다.

공청민감도

트랜스두서의 민감도를 특징 짓는 공칭 값. 일반적으로 이는 시계방향 및 반-시계방향 토크와 같습니다.

공칭 민감도는 개별 트랜스두서의 형태측정 범위를 특징 짓는 값입니다. 그러나, 개별적인 실제 민감도는 명시된 공차 내에서만 공칭 민감도와 같습니다.

민감도 공차

공칭 민감도에서 실제 민감도의 허용 가능한 편차. 공칭 민감도에 대해서 이는 백분율로 주어집니다.

HBM의 토크 트랜스두서(HBM torque transducers)에 대해, 개별적 실제 민감도는배송 이전에 결정 됩니다. 시험 인증서 또는 교정 인증서에 이 값은 문서로 정리되어 있습니다. 이러한 이유로, 정밀도 등급을 결정할 때, 민감도 공차는 고려가 되지 않습니다.


1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요