AVIATEST의 QuantumX를 이용한 기체 구조 테스트
AVIATEST: QuantumX 로 이륙
항공기는 매일 수백만 명의 승객을 수송하는 주요 운송산업 중 하나입니다. 항공기의 안전이 최우선 순위임은 아무리 강조해도 지나치지 않기 때문에 라트비아 기업인 AVIATEST는 수십년 전부터 종합적이며 엄격한 항공기 테스트를 진행하고 있습니다. 항공기 테스트와 같은 복잡한 작업을 수행하는 데는 최첨단 기술이 매우 중요하며 HBM의 데이터 수집 시스템QuantumX 는 회사 업무에 필수적인 부분 입니다. 과거 소비에트 연방 시절, AVIATEST는 소비에트 연방에서 만든 12가지 종류의 비행기 및 헬리콥터 전체를 모두 테스트했습니다. 현재는 대부분 전문화되었습니다. AVIATEST는 다양한 수명, 리소스 및 정적 강도 테스트에 초점을 맞추고 있습니다.
설립된 지 40년이 넘은 AVIATEST는 현재 유럽 연합뿐만 아니라 러시아에 있는 항공기 회사와 협력하고 있습니다. 다른 라트비아 항공과 마찬가지로 AVIATEST의 목표는 동양과 서양 사이의 다리 역할을 수행하는 것입니다.