충격 테스트
- 로켓 엔진 테스트
- 폭발 테스트
초고속 데이터 수집장치 Genesis High Speed를 이용한 충격, 진동, 충돌 테스트
충격, 진동, 충돌 테스트에는 로켓 엔진 시험, 폭발 측정, 스플릿 홉킨슨 바(Split Hopkinson bar) 재료 시험, 조류충돌 시험 또는 일반 부품 충돌 시험 등 여러 종류가 있습니다. 이 다양한 시험을 하나로 묶어주는 공통점이 있다면, 바로 극한 조건 하에서 실시한다는 점입니다. 제품이나 시험용 표본에 대해 극한 조건에서의 시험이나 폭발 충격 시험을 실시할 경우, 시험 과정에 완벽을 기해야 합니다. 특히 충돌 테스트의 경우, 시험 조건 설정에 상당한 비용이 소요되며 시험 조건 재현에 들어가는 비용 또한 만만치 않습니다.
HBM의 Genesis High Speed DAQ 장치는 지난 수 십 년간 시행 된 충격, 진동, 충돌 테스트를 통해 그 성능을 인정 받았습니다. 충격, 진동, 충돌 테스트에서 “제1의 측정 변수”는 신뢰성이라는 점, 이것이 Genesis DAQ의 기본 원칙입니다.
Genesis DAQ는 통합형 퍼셉션 소프트웨어와 완벽히 상호작용함으로써, 절대적인 데이터 보안성, 최대 100 MS/s에 달하는 샘플 레이트를 보장합니다. 이러한 높은 수준의 샘플 레이트는 Genesis DAQ가 충격 등 시험 조건에서도 시험 대상 깊숙한 곳까지 정확히 측정할 수 있는 힘이 됩니다. 또한 특허 기술인 스탯스트림(StatStream) 기술에 힘입어 전송된 측정 데이터를 실시간으로 시각화할 수 있으며, 기록 중 확인기능을 갖추어 기록 중에도 모든 데이터를 살펴볼 수 있습니다.

4개 채널에서 10,000 개 채널에 이르기 까지 규모에 맞게 유연한 조절이 가능합니다.

최대 100 MS/s 샘플링 속도를 제공하며 다양한 종류의 센서를 지원합니다.

자체 데이터 저장 장치로 우수한 데이터 보안성을 자랑합니다.

채널 수와 관계 없이, 퍼셉션 소프트웨어로 간편하게 시스템 설정이 가능합니다.
충격, 진동, 충돌 테스트 시 여러가지 문제 상황이 발생하기 마련입니다. Genesis High Speed 데이터 수집장치 를 이용하면 이 때에 발생되는 각종 문제를 극복할 수 있습니다. 사용자의 용도에 맞춘 여러가지 메인프레임 및 데이터 수집카드는 다음과 같은 기능들을 제공합니다.:
* HBM 제네시스 하이스피드는 기존에 LDS Nicolet, LDS Dactron 및 Gould Nicolet 브랜드로 출시된 바 있습니다. Nicolet은 Thermo Fisher Scientific Inc. Corporation의 고유 브랜드입니다. Gould는 Gould Electronics GmbH 브랜드입니다.