유압 플랫폼은 기본적으로 상단에 갇힌 플랫폼이 있는 대형 크레인입니다. 화재 위에서 물을 전달하거나 높은 곳에서 개인을 구조하는데 사용되는 것은 안전과 신뢰성이 핵심입니다.
부하를 감지하지 않거나 한 번에 기존 플랫폼에 얼마나 많은 사람이 있는지 감지하지 못한 상태에서 HBM은 이 문제를 해결할 적절한 센서 문의를 받았습니다.
Translink International을 위한 유압 플랫폼의 센서
Translink International은 다양한 유압 플랫폼에서 중량을 측정하기 위해 안정적이고 견고한 시스템이 필요했을 때 포괄적이고 효과적인 솔루션을 제공하기 위해 테스트 및 측정 분야의 시장 리더인 HBM을 선택했습니다.
영국, 우스터 셔 키더 민스터에 본사를 둔 Translink International은 유압 플랫폼 및 절연체 세척 응용 제품을 제조합니다. 유럽, 중동, 라틴 아메리카 및 영국 내에서 광범위한 전문 제품 및 서비스를 공급하는 전문가들인 Translink International은 고품질 제품을 다룹니다.
SKF Fire라는 중개 회사를 통해, 홍콩 소방 및 구조 서비스와의 오랜 관계의 일환으로 Translink International은 최근 고객의 기존 유압 플랫폼을 업데이트하라는 요청을 받았을 때 HBM에 접근했습니다.
Chanllenge
부하 감지 기능이없는 유압 플랫폼에는 한 번에 얼마나 많은 사람이 기존 플랫폼에 있는지 알거나 감지 할 수있는 시스템이 필요했습니다.
Solution
로드셀은 에너지를 한 형태에서 다른 형태로 변환하는데 사용되는 장치입니다. 그런 다음 VKK1-4 정션 박스에 연결하여 4 개의 로드셀 모두에 여기 전압을 전송하여 총 중량 신호에 대한 신호 전압을 합산합니다.
Results
센서가 성공적으로 적용되었습니다. 유압 플랫폼에는 이제 300KG 용량이 있으며 플랫폼의 용량이 관련 부하의 110 %를 초과하면 경고음을 울립니다.
유압 플랫폼은 기본적으로 상단에 갇힌 플랫폼이 있는 대형 크레인입니다. 화재 위에서 물을 전달하거나 높은 곳에서 개인을 구조하는데 사용되는 것은 안전과 신뢰성이 핵심입니다.
부하를 감지하지 않거나 한 번에 기존 플랫폼에 얼마나 많은 사람이 있는지 감지하지 못한 상태에서 HBM은 이 문제를 해결할 적절한 센서 문의를 받았습니다.
로드 셀은 본질적으로 에너지를 한 형태에서 다른 형태로 변환하는데 사용되는 장치인 트랜스듀서 중 하나입니다. 이 경우 플랫폼의 무게가 전기 신호로 변환됩니다.
현지 측정 및 제어 제조업체가 Translink International에 추천한 HBM은 각 차량 플랫폼에 IP68 등급의 4개의 HLCB1 로드셀을 제공하여 물과 혹독한 기상 조건으로부터 보호합니다. 그런 다음 VKK1-4 정션 박스에 연결하여 총 중량 신호에 대한 신호 전압을 합산하기 위해 4개의 로드셀 모두에 여기 전압을 보냅니다. HBM은 또한 간단한 배선과 0.1%의 정확도를 허용하기 위해 RM4220 아날로드 앰프를 공급했습니.
Translink International에 요구 사항을 충족하는 시스템을 제공하는 것 외에도 HBM은 엔지니어에게 귀중한 조언과 필요한 경우 지속적인 지원을 제공했습니다.
“우리는 HBM이 제공하는 서비스에 만족했고 전체 과정에서 지원을 받았다고 느꼈습니다. 그들은 우리에게이 프로젝트에 필요한 전문 지식과 기술 지식을 제공했을 뿐만 아니라 매우 헌신적이고 우리 의견을 매우 잘 이해했습니다. 다양한 프로젝트가 한꺼번에 진행되는 상황에서 우리를 최우선으로 생각하고 바쁜 일정과 종종 까다로운 일정을 처리하는 것을 기쁘게 생각하는 회사와 함께 일하게되어 기분이 좋았습니다.”라고 애플리케이션 엔지니어인 Richard Saunders가 말했습니다.
센서는 플랫폼을 활성화하기위해 기계에 성공적으로 적용되었습니다.
유압 플랫폼은 이제 300KG 용량을 가지며 플랫폼의 용량이 관련 부하의 110 %를 초과 할 때 경고음을 울립니다. 용량이 120 %에 도달하면 추가 안전 예방 조치로 플랫폼이 완전히 움직이지 않습니다. 여기서부터 계속하려면 운전자가 정지 위치를 물리적으로 무시해야합니다. 이는 차량 장착 유압 플랫폼에 적용되는 유럽 표준인 BS EN 1777 : 2010의 필수 요구 사항입니다.
이제 완성된 기계의 첫 번째 배치가 고객에게 전송되었습니다.
1950년 독일에서 설립된 HBM은 테스트 및 측정 분야의 기술 및 시장을 리드하고 있습니다. HBM의 제품 범위는 가상에서 물리적 테스트에 이르기까지 전체 측정 체인을 위한 솔루션으로 구성됩니다. 이 회사는 독일, 미국 및 중국에 생산 시설을 보유하고 있으며 전 세계 80여 개국에 진출해 있습니다.