Produção flexível e econômica
A fábrica inteligente é baseada em sistemas ciber-fisicos. Eles permitem que equipamentos, recursos e seres humanos se comuniquem através da Internet das Coisas. A informação é trocada via nuvem, intranet ou diretamente via chips RFID. Por exemplo, linhas de produção são equipadas com seus próprios sistemas de diagnóstico: quando uma inspeção é necessária, isso é informado pelo próprio equipamento em tempo hábil. Isso resulta em uma redução no tempo de parada e aumenta a vida útil do equipamento. Entretanto, não apenas os equipamentos, mas também as próprias peças se comunicam na fábrica inteligente: chips RFID permitem que elas compartilhem informações importantes com os sistemas de produção. Isso permite que a fábrica inteligente se controle e faça a produção ser tão eficiente quanto possível.
A contínua troca de dados na fábrica inteligente facilita as cadeias de distribuição auto organizadas. Elas controlam o processo de produção conforme necessário, adaptando-o aos novos requisitos: se, por exemplo, um equipamento para de trabalhar, outro sistema disponível automaticamente assume. Isso resulta em uma produção flexível e econômica, mesmo em quantidades mínimas.