Unternehmen, die nach ISO 9001 zertifiziert sind, benötigen für Produktion und Entwicklung Messmittel, die auf das Nationale Normal zurückgeführt sind. Doch was bedeutet diese Rückführung? Ist mit jeden Stück Papier, in dem die Kennwerte des jeweiligen Messgerätes stehen, auch eine Rückführung gewährleistet?
Thomas Hesse, Senior Trainer der HBK Academy, spricht über folgende Themen:
- Warum ist eine Kalibrierung wirklich wichtig?
- Was ist eine ununterbrochene Rückführbarkeit auf das Nationale Normal?
- Was bedeuten die Hierarchiestufen der Kalibrierpyramide?
- Welche Zertifikate sind allgemein im Umlauf?
- Welche Art der Kalibrierung ist für Sie die richtige?
- Vergleich zwischen einem DAkkS-Kalibrierschein und einem Werkskalibrierschein
- Ist eine Werkskalibrierung auch ausreichend?