Jedes QuantumX-Modul kann je nach Anwendung in eine Zug-/Druckkraft-Prüfmaschine von ZwickRoell integriert werden. In diesem Beispiel wird der DMS-Messverstärker QuantumX MX1615B verwendet, um die Dehnungen eines Werkstoffs oder Probenstreifens unter Last zu bestimmen.
HBM Dehnungsmessstreifen werden an der Probe angebracht und mit dem Brückenmessverstärker verbunden. Darüber hinaus können weitere Aufnehmer oder aktive Sensoren, beispielsweise Widerstandsthermometer wie Pt100/Pt500/Pt1000, angeschlossen werden, um zusätzliche Erkenntnisse zu gewinnen. Die vollständig zeitsynchronisierten Messdaten werden direkt in die Software testXpert® III von ZwickRoell übertragen.
Durch die Integration der QuantumX-Familie ist mit dem Prüfaufbau übrigens nicht nur die Erfassung von Dehnung möglich, sondern auch von Kraft, Drehmoment, Weg, Temperatur, Durchfluss, Druck und vielen weiteren physikalischen Größen.