La fuerza medida F se compara con un valor de tolerancia superior y otro inferior (F_max y F_min). Dos tablas de valores proporcionan los valores de tolerancia en función del desplazamiento medido. Las figuras siguientes muestran la curva fuerza/tiempo y la curva fuerza/desplazamiento de una carrera en la que no se incumplen los límites de tolerancia.
Verificación de una fuerza con respecto a una banda de tolerancia con PMX
Durante un movimiento de carrera en el que se mide la fuerza y el desplazamiento, la fuerza se compara continuamente con una banda de tolerancia. Los límites de tolerancia se definen en función del desplazamiento. Un contador cuenta el número de veces que se incumple la tolerancia. Una salida digital indica si el estado del contador es mayor que cero. El estado del contador se borra automáticamente al inicio de cada movimiento de carrera.
(Los bloques funcionales necesarios están disponibles con la versión 1.34 del firmware).
Procedimiento
La tabla de la línea de tolerancia superior tiene cinco puntos en el eje de desplazamiento. Los valores x corresponden al desplazamiento en mm y los valores y son el límite de tolerancia de la fuerza en N.
Sugerencia: Los puntos con valores x idénticos generan un salto en la curva característica, en este caso x3=x4=13.
El interruptor de final de carrera nº 1 detecta los estados del contador mayores o iguales a 1:

Descargo de responsabilidad
Los ejemplos se facilitan a efectos meramente indicativos, por lo que no constituyen garantía alguna ni pueden servir como base para reclamación de ningún tipo.