Une fibre à réseau de Bragg est une microstructure de quelques millimètres, sorte de marquage qui peut être inscrit sur le noyau d’une fibre de type télécommunication standard. La réflexion de la lumière se fait en illuminant transversalement la fibre à l’aide d’un rayon laser UV et le marquage produit un modèle d'interférence dans le noyau, ce qui induira un changement permanent des caractéristiques physiques de la matrice de silice (fig.1). Ce changement consiste en une modulation périodique de l'indice de réfraction du noyau qui crée une structure résonnante.
Le diamètre de la fibre, protégée par un premier enduit est 250 micromètres. Sans cette protection la fibre a un diamètre de 125 micromètres. Le transport de la lumière se fait essentiellement dans le noyau, dont le diamètre est approximativement de 8 micromètres.