応力解析試験のメリット

  • 高品質の部品による、高い安全性
  • 耐久性の高い部品による、高い信頼性
  • 必要な部品だけを使うことによる、高い効率性

応力解析試験のステップ

  1. 部品の表面にひずみゲージを貼付
  2. 一定の負荷をかけ、部品の機械的応力を測定
  3. 得られたひずみ量をもとに、機械的ストレスを決定する

応力解析では、コンポーネントにかかる機械的応力を分析することができます。
応力の原因は、外部応力、残留応力、熱応力の3つです。

  • 外部応力: 外部からコンポーネントに作用する力により生じる応力 
  • 残留応力 鍛造や溶接工程で冷却が不均一な場合などに発生し、外力を取り除いた後もコンポーネント内に残留する応力
  • 熱応力|温度応力: 異なる熱膨張率/収縮率をもつコンポーネントにより構成されるシステム内に生じる熱ひずみ、熱応力。

応力解析では、機械的なストレスは、その原因と分けて考慮する必要があります。残留応力や熱応力がコンポーネントに与える影響は外部応力と同じです。正確に応力を解析することができれば、各コンポーネントの最適設計が可能になり、システム全体の信頼性や品質を大きく向上させることができます。


フックの法則とは?

力は伸びに比例するという法則であり、この法則が適用できるとき、その挙動は正比例の直線グラフとなるために負荷計算が可能になると考えられています。基本的には次の式で表現される。

σ = ε · Ε
σ = 負荷
ε = ひずみ
Ε = 自然長からの伸び、または縮み率

これはひずみが比較的小さい、線形といわれる正比例の場合のみに当てはまる。限界値を超える場合は、拡張的な要因を考慮していく必要があります。

負荷応力

残留応力

HBMへのお問合せ HBMやHBMの製品について「もっと詳しく知りたい」、「わからないことがある」、「こんな製品を探している」などございましたら、お気軽に下記お問合せフォームでご連絡ください。