世界最大の石膏ボードメーカーであるTaishan Gypsum Co. Ltd. (The Taihe Group)では、 HBMのPMX工業用計測アンプシステム. を採用してシステムを改良し、石膏ボードの生産効率と製品品質を改善しました。(The Taihe Groupは中国建築材料有限公司の傘下の会社)
目標: 石膏ボードの生産で安定した品質水準の確保
The Taihe Groupはここ数年の間に急成長しました。石膏ボードは優れた断熱性と遮音性を兼ね備えた防火建材として壁や天井に使われています。旧態依然とした手動の生産方式で生産していましたが、事業戦略として自動化された生産に切り替えることにしました。
The Taihe Groupの戦略目標は一定品質のボードを生産することで、製品の厚さと幅を自動的に計測・記録できるシステムを要求されていました。厚さの規格は8~12mmで公差は±0.01mm、幅の規格は1200mmで公差は±0.2~0.3mmです。