トンネル、橋梁、パイプラインなどの大型で高価な構造物は、構造の完全性を定期的に費用効果の高い方法で監視する必要があります。これにより、安全性と信頼性が確保されます。
構造ヘルスモニタリング(SHM)は、ここで重要な役割を果たしています [1]。このプロアクティブな方法は、コストを節約し、構造物の予期せぬ障害を防ぐことができます。
しかし、コスト、使用するセンサの台数増加、ひずみセンサから得られたデータ解析の困難さから、大規模インフラへの信頼性の高い正確なSHM設置の必要性は見落とされがちです。これは、ひずみによる構造物の損傷が発生した場合に問題となります。また、土木インフラは一定の荷重や環境要因にさらされているため、時間の経過とともに摩耗や劣化を引き起こすことがあるため、定期的にモニタリングが必須です。