토크 측정 토크 측정 | HBM

하나의 소스로 완벽한 솔루션 제공

기계적인 출력값의 증가, 효율 개선, 에너지 리소스의 보존, 환경오염 감소는 매우 중요하게 다뤄지는 요소입니다. 따라서 정밀도와 효율 그리고 속도는 테스트 벤치에서 중요한 요소가 됩니다.

HBM은 자동차 산업에서의 예와같이, 토크측정 및 토크 테스트 벤치의 구성 요소들에 대한 세계적인 회사입니다.

파워 테스트 벤치

현대 계측 기술은 개발 시간을 줄이는 데에 일조하고 있습니다.

다음은 최근들어 더욱 중요해지고 있습니다

  • 기술 출력 파워 증가
  • 효율 개선
  • 에너지 자원의 보존
  • 환경 오염 감소

이는 테스트 벤치가 지속적으로 더욱 강력해지는 이유입니다. 예를들어, 테스트 벤치는 엔진과 파워트레인 부품 및 브레이크 개발에 매우 중요한 역할을 합니다.

현대의 계측 기술은 복잡한 컨셉과 요구사항들이 여전히 증가하고 있음에도 개발 시간을 줄이는 데에 일조하고 있습니다.

토크 센서

 

 

 

생산공정 모니터링

생산공정 모니터링의 수 많은 적용사례에 대한 HBM의 계측 기술.

생산공정에 있어서, 계측 장비들은 생산 장비또는 공정들과 통합됩니다. 토크를 이용한 점도 결정, 토크와 조임각 계측을 통한 스크류 조립 공정 모니터링은 이에대한 대표적인 사례입니다.

또한, 흡입기 제작 공정과 제철 과정에서의 토크 제어와 같은 특별한 사례들도 무수히 많습니다.

병뚜껑을 돌려 닫는 공정이 이와 밀접한 관계가 있습니다. 예를 들어 약품을 생산하는 과정에 있어서 이 공정은 건강에 직접적으로 영향을 미칠 수 있는 제품의 오염을 방지 할 수 있게 합니다.

HBM의 교정 측정 기술

교정을 수행하기 위해 사용되는 측정 기술은 특히, 교정의 정확도 및 안정성에 있어서 엄격한 요구사항을 준수해야 합니다. 따라서 HBM의 고정밀 앰프와 트랜스듀서 이외의 측정 기술을 생각하기란 불가능 합니다.

교정 업무를 위한 토크 트랜스듀서

HBM의 토크 트랜스 듀서...

  • ...토크 교정 실험실에서, 기준 토크 센서로 교정 시스템을 설치하여 상위 교정 기관으로 부터 토크 검정을 받습니다
  • ...현장 교정을 위해서, 기준이 되는 토크 센서를 이용하여 표준 부동과 level arm을 사용하지 않고도 교정이 가능합니다. 특히 중요한 분야의 현장 실험에서는 회전 타입 토크센서를 이용하여 교정을 합니다.

HBM의 교정실에서 측정 된 토크의 퀄리티

HBM의 공인 DakkS 교정은 모든 곳에 사용되는 토크 센서를 높은 신뢰성을 가지는 기준으로써 사용 가능한 교정 서비스를 제공합니다. 물론 HBM의 교정실에서도 HBM의 기준 제품을 사용합니다.

부품 및 수행 테스트 벤치

테스트 벤치를 통해 실질적 테스트 전에 실제 실험조건의 모의실험을 통해 비용을 절감 할 수 있습니다.

제품 성능의 지속적 개선을 통해 경쟁적 우위를 확보하고 시장 점유율을 향상합니다. 그러나 품질, 편의성 및 안전성 향상을 위한 노력은, 시간과 비용의 문제에 직면하게 됩니다.

테스트 벤치는 필수적이며, 실질적 테스트에 앞선 실제 모의 실험을 통해 비용을 절감합니다.

또한 구동 트레인, 변속기, 파워 디바이더 및 샤프트 등의 생산라인에 있어서의 특별한 테스트 벤치는 구성요소의 정확한 조립 및 품질을 보증합니다.&nb

Torque transducers for test stand measurements