Compito e funzione del Materiale da Incollaggio
Il materiale legante ha il compito di collegare in modo sicuro l’estensimetro alla superficie dell’oggetto da misurare e trasferire senza perdite la deformazione dell’oggetto all'estensimetro. Le svariate condizioni e influenze e le opzioni di applicazione richiedono diversi materiali leganti e metodi di applicazione. Il legante è il fattore più importante. I particolari vantaggi di questo metodo di collegamento, relativamente alle installazioni degli estensimetri, sono i seguenti:
- Possibilità di collegare diversi materiali, anche dissimili. Il collegamento è eseguito a temperatura ambiente o a temperature superiori a seconda del tipo di adesivo.
- Non influisce sui materiali da collegare (anche se potrebbero esservi restrizioni per la plastica).
- Gli adesivi con indurente chimico (ormai usati solamente nelle tecnologie per estensimetri) sono caratterizzati da ridotto assorbimento di umidità.
- Controllo della velocità di lavoro tramite la selezione di diversi tipi di adesivi per le condizioni di solidificazione (a caldo o a freddo).
- La maggiore resistenza elettrica specifica contribuisce ad aumentare la resistenza dell’isolamento tra estensimetro e componente.