Con un nuovo driver lo specialista in tecnica di misura HBM semplifica l'integrazione in LabVIEW

Con un nuovo driver LabVIEW HBM Test and Measurement (HBM) permette di integrare semplicemente in LabVIEW QuantumX, PMX e MGCplus. Questi sistemi di acquisizione dati flessibili di HBM sono idonei per l'impiego su banchi di prova e garantiscono la massima precisione di misura.

Le funzioni degli apparecchi sono incapsulate in modo così semplice da consentire di acquisire dati da più apparecchi e canali con solo otto VI (blocchi funzionali). Questa semplicità d'uso permette a un operatore con conoscenze basilari di programmazione di ottenere rapidamente i risultati di misura desiderati. I VI con interfacce utente pronte per la scansione degli apparecchi e la selezione dei canali contribuiscono ad aumentare il comfort d'uso di questo software.

I clienti che utilizzano i diversi sistemi di acquisizione dati di HBM possono sfruttare un ulteriore vantaggio del driver LabVIEW: i comandi generali, ad esempio per la scansione degli apparecchi, la selezione dei canali e la misurazione, sono uguali per tutti i sistemi. In caso di cambio di hardware, non è necessario quindi riprogrammare questi componenti. Per accelerare la familiarità al primo utilizzo, sulla pagina hbm.com/interfaces sono messi a disposizione esempi e documentazione.

Scaricamento

Comunicato stampa

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.