INVTでは低電圧・中電圧・高電圧のインバータ、サーボドライブ、ブレーキユニットなどの製造を行っています。同社では研究プログラムの一環として、そのベクトル制御技術に関する、より優れたデータを必要としていました。VFDの主な制御方法には4種類あり、ベクトル制御技術はそのうちの1つです。その他の方法にはVolts/Hertz、スリップ周波数、ダイレクトトルクコントロールがあります。
INVTはHBMとの共同作業で動的な数学モデルを構築しました。その後、このモデルを使用してVFDの制御アルゴリズムを最適化することでVFDの性能を向上させました。最適化されたアルゴリズムによって、モーターの回転数を徐々にかつスムーズに高めることが可能です。また、モーターを正確な回転数で回転させたり、正確な位置で停止させたり、さらに指定通りのトルクをかけるようにプログラムすることもできます。