次世代志向の超小型設計を実現した新型Mediseal全数検査用マルチトラック計量モジュールとデジタルHBM計測チェーン

Medisealは、計量技術の専門企業であるHBMとの緊密な協力関係の下、梱包機での完全シングルスティック計量が可能な新型計量モジュールを発売するに至りました。この計量モジュールの中核的要素は、シングルポイントSGロードセルとトランスデューサーエレクトロニクスを装備したHBMコンポーネントで構成されています。このモジュールはMedisealシステムのLA600 SPシリーズ以降、および既存システムに採用されます。

デジタルHBM計測チェーンによって超小型設計が可能になり、コスト、サイズ、形状、使いやすさを最適化することができました。「開発段階では、特にHBMのPanelXソフトウェアが絶大な効果を発揮しました。というのも、必要とされるパフォーマンス機能を新型の計量モジュールで実現できたのは、ひとえにこの広範囲でリアルタイムの分析機能のおかげだったからです」とMediseal開発部門のマーティン・クラウス氏は述べています。

最終顧客にとっての大きなメリットは、マルチトラックの重量チェッカーによって各スティックの全数検査ができる点です。手動での排出やサンプルの計量が不要になっただけでなく、時間のかかる品質管理も大幅に軽減されました。さらに、この計量モジュールでは新たにシステム性能の予測的監視が可能になったため、エラーの兆候に早期に対応できます。

共同パートナーである両社は、大きな成果を収めた協力関係にたいへん満足しています。HBM製品マネージャのマルセル・リヒター氏は次のように述べています。「HBMの総合的パッケージのおかげで、Medisealは極めて限られた空間に初のSGベースマルチトラックアプリケーションを構築できだけでなく、将来も使い続けられるソリューションを手に入れることができました。」このモジュールを使用することで、EUの医療用医薬品製造コード規制(欧州委員会委任規則2016/161)の要件を満たすことができます。

Your contact person:

HBM:

Gilbert Schwartmann
Head of Marketing Communications

gilbert.schwartmann@hbm.com
Tel. +49 6151/803-109

日本国内コンタクト先:
スペクトリス株式会社HBM事業部
マーケティング(渡辺)

hbm-sales@spectris.co.jp

Mediseal GmbH:

Nadine Noske
Flurstraße 65
33758 Schloß Holte-Stukenbrock

nadine.noske@mediseal.de
Tel. +49 5207 888 101