경량 구조 무결성 테스트 경량 구조 무결성 테스트 | HBM

경량 구조의 구조적 무결성 테스트

항공의 개척 시대에는 항공기 동체 및 날개와 같은 기계 구조가 목재와 같은 천연 재료로 만들어졌습니다. 그 후 수십 년 동안 티타늄, 알루미늄 또는 다양한 합금과 같은 금속이 거의 독점적으로 사용되어 강성/인성 대 중량 비율이 증가했습니다.

오늘날 배출이 환경에 미치는 영향에 대한 인식이 높아짐에 따라 더 가벼운 무게에서 더 나은 성능을 제공하는 새로운 재료 및 설계 접근 방식이 지속적으로 개발 및 도입되고 있습니다. 더 가벼워져서 효율성을 높이는 것은 이제 항공기뿐만 아니라 풍력 터빈, 자동차, 기차, 스포츠 장비와 같이 움직이는 모든 것에 중요한 문제입니다. 

새로운 경량 구조는 시뮬레이션과 물리적 테스트 모두에서 구조적 무결성 테스트에 대한 완전히 새로운 요구 사항을 제시합니다. 종종 큰 스캐터와 더 복잡한 형상을 나타내는 재료의 특성을 평가하는 것은 여전히 테스트 엔지니어에게 새로운 놀이터입니다.

경량 구조와 이에 대처하는 방법에 대해 자세히 알고 싶으십니까?HBK 전문가 대화 '다이어트의 기계적 구조'를 살펴보고 새로운 접근 방식과 기술, 그리고 가벼운 구조가 일상 생활에 미치는 영향에 대해 알아보고, 기계적 테스트를 수행하는 방법을 살펴보시기 바랍니다.

경량 구조를 위한 구조적 무결성 테스트 솔루션

가상 테스트, 센서, 데이터 수집 하드웨어, 소프트웨어 및 분석 소프트웨어를 위한 시뮬레이션 도구의 원활한 측정 체인 덕분에 Hottinger Brüel & Kjær의 제품을 사용하여 재료 및 구조의 피로 강도에 대한 완전한 검증 프로세스를 수행할 수 있습니다. HBK 툴체인은 설계 개념부터 가상 테스트, 통합 및 물리적 테스트까지 지원합니다. 


HBK는 경량 구조물의 구조적 무결성 테스트를 위한 신뢰할 수 있는 파트너입니다.

갭 해소

놀라운 개방성

  • Zwick 테스트 기계 에 QuantumX 통합
  • GOM Aramis 시스템의 손쉬운 통합으로 물리적 스트레인 센서와 병렬로 디지털 이미지 상관 관계
  • 부하 제어 시스템과의 양방향 통신

완전한 물리적 툴ㅔ인

기타 기술 지원 : 추가 서비스 및 지원

HBK 서비스 및 지원 팀은 사용자가 요청하는 모든 문제에 대해 도움을 드리고 있습니다. 다음 사항이 제공됩니다. : 

관련 정보