교정
재료 시험 장비를 보정할 때, 측정 장치의 기준점은 추적 가능한 알려진 표준 실험실에서 보정된 기준 센서와 비교합니다. 전세계의 많은 재료 테스트 장비 제조업체들은 HBK 참조 측정 체인을 사용하여 생산과 정비 중인 센서와 장비를 교정합니다.
DMP41와 MGCplus는 PTB, NIST와 기타 도량 연구소 등 전세계 실험실에서 굳건한 입지를 구축하고 있습니다. QuantumX MX238B는 고객 현장에서 교정 서비스를 위한 완벽한 휴대용 도구입니다. HBK의 모든 장비는 독일 다름슈타트에 소재한 HBK 공인 연구소를 통해 독일 공인교정기관인 DAkkS에서 확인 가능하기 때문에 정밀하고 효율적이며, 추적 가능한 교정 서비스를 수행할 수 있습니다. 정적, 동적 재료 시험 장비 모두에 대하여, HBK는 완벽한 측정 솔루션을 제공합니다.
국가인증기관들 간의 상호인정협정에 따라, HBK는 HBK 교정 인증서와 측정 결과의 전세계적 유효성을 보장합니다. 교정 절차는 국제적으로 인정된 기준으로 결정합니다.
또한, 계기 자체를 보정할 수 있습니다. 이를 통해, 궁극적으로 전반적인 정확도를 증명하고 측정의 추적 가능성을 결정합니다. 크로스헤드 속도와 변위(ASTM E2658과 E2309), 변형률과 부하율(ASTM E2309)의 교정, 장력, 압축(ASTM E4), 토크(ASTM E2624)와 동적 힘(ASTM E467)의 측정을 위해 국제적으로 인정된 기준을 개발하였습니다.
HBK는 매우 효율적이고 추적 가능한 방식으로 다양한 교정과 유지관리 서비스를 가능하게 하는 올바른 도구 세트를 제공합니다.