Bei der Prüfung und Qualitätskontrolle von Bauteilen, bei denen sehr hohe Anforderung an die Zuverlässigkeit gestellt werden, oder von komplexen Einheiten wie Getrieben, Sitzverstellungen, Bremssystemen oder kompletten Turbinen und (Elektro-)Motoren spielen Bandende- oder End-of-Line-Prüfstände eine wichtige Rolle. Die exakte Messdatenerfassung, -auswertung und Speicherung zu Qualitätszwecken ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass die Bauteile den Anforderungen entsprechen. Dazu müssen die Prüfstände mit passenden Sensoren und industriellen Messverstärkersystemen ausgerüstet sein. HBK liefert neben den nötigen Sensoren und Verstärkern auch die passende Software dazu.
Robuste Drehmoment-/Kraft-/Druck- und Wegsensoren erfassen während der Prüfzyklen entscheidende Messgrößen. Dabei kann über die Messsysteme ClipX und PMX eine Online-Überwachung realisiert werden, um im groben Fehlerfall den Prüfzyklus sofort zu stoppen und Schaden zu vermeiden. Über die interne Messdatenvorverarbeitung können alle Diagnosedaten an eine Anlagensteuerung und gleichzeitig alle Messdaten an ein Qualitätsdatenerfassungssystem übertragen werden. Damit wird alles sauber dokumentiert und eine umfassende Bauteilkontrolle sichergestellt.