Die neuesten Artikel zum Thema Kraftmessung
Die neuesten Videos zum Thema Kraftmessung
Glossar zum Thema Kraftmesstechnik
Kenngrößen von Kraftaufnehmern: Unser Glossar gibt Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Kenngrößen und Bezeichnungen aus der Welt der Kraftmesstechnik.
HBM-Produkte für die Kraftmesstechnik
Piezo- oder Dehnungsmessstreifen – welche Technologie ist die Richtige für Ihre Kraftmessung?
Wie funktioniert ein piezoelektrischer Kraftaufnehmer
Dieser Artikel erläutert das Funktionsprinzip piezoelektrischer Kraftaufnehmer. Aufbau, Funktionsweise und Anwendungen der Sensoren werden erklärt.
Piezoelektrische Sensoren: Welcher ist der richtige?
Piezoelektrische Sensoren - eine Auswahlhilfe von HBM
Kraftmessringe für Produktion, Test und Überwachung
Informieren Sie sich über DMS-basierte und piezoelektrische Kraftmessringe. Erfahren Sie, welche Messaufgaben und -bedingungen welche Technologie erfordern.
Video: Methoden der Kraftmessung
Unser Video zu Methoden der Kraftmessung gibt Ihnen in nur 2 Minuten einen kurzen Überblick, welche Methode für Ihre Anwendung am besten geeignet ist.
Galvanische Trennung bei piezoelektrischen Messketten
In unserem neuen Fachartikel erfahren Sie, wie die Montage piezoelektrischer Messtechnik im Feld durch galvanische Trennung erleichtert wird.
Unter Vorspannung: Kleine Kräfte messen bei großer Vorlast
In diesem Artikel stellen wir Ihnen die Vorteile piezoelektrischer und DMS-basierter Sensoren beim Messen kleiner Kräfte unter Vorlast vor.
Kraftaufnehmer auf Basis von Dehnungsmessstreifen
Kraftaufnehmer auf Basis von Dehnungsmessstreifen verfügen über einen so genannten Federkörper oder Verformungskörper, in dem die zu messenden Kräfte eingeleitet werden.
Piezoelektrische Kraftaufnehmer: 5 Regeln für Installation und Montage
Piezoelektrische Kraftaufnehmer bieten für Anwendungen im industriellen Umfeld zahlreiche Vorzüge: Piezoelektrische Aufnehmer sind außerordentlich kompakt. Piezoelektrische Messketten weisen bei entsprechender Auslegung eine sehr hohe Überlastfähigkeit und einen vernachlässigbaren Messweg auf. Dies führt zu einer hohen Steifheit und somit zu hervorragenden dynamischen Eigenschaften.
Der Piezoeffekt und seine Anwendung
Erfahren Sie mehr über die Grundlagen der Piezo-Technologie in unserem Fachartikel "Der Piezoeffekt und seine Anwendungen"
Die Qual der Wahl: Piezoelektrische oder DMS-basierte Kraftaufnehmer?
Piezoelektrische Sensoren oder Kraftaufnehmer auf Basis von Dehnungsmessstreifen - wann ist welches Prinzip die erste Wahl?
Wie kann ich Kräfte im Nebenschluss messen – das heißt, komplett ohne den Einsatz eines Kraftaufnehmers?
Messen von Kräften im Kraftnebenschluss
Es gibt Situationen, in denen eine Kraftmessung im Kraftnebenschluss von Vorteil ist. Wir stellen Ihnen drei verschiedene Methoden vor.
Einmessen der Messkette
m die Empfindlichkeit einer Messkette zuverlässig zu ermitteln, müssen die Messringe nach erfolgter Montage eingemessen werden.
Wie richte ich meine Messtechnik für eine korrekte Kraftmessung ein?
Anschlusskabel für DMS-Sensoren
Wie wählen Sie das richtige Anschlusskabel für Ihren Sensor aus? Erfahren Sie mehr über den Unterschied zwischen Kabeln und Leitungen und was Sie bei der Auswahl beachten sollten
Einstellung des Messverstärkers in Kraftmessungen
Im technischen Artikel erfahren Sie, wie Sie Ihre Elektronik justieren, um verlässliche Werte in der Kraftmessung zu erhalten.
PMX-Einmessassistent - Sensoren einmessen leicht gemacht
Praxistipp: Sensoren schnell und einfach einmessen mit dem PMX-Einmessassistent.
Anschließen von Kraftaufnehmern an einen Messverstärker
Wie schließe ich einen Kraftaufnehmer an einen Messverstärker an? In unserem Video-Tutorial sehen Sie die wichtigsten Schritte.
Elektrischer Anschluss von Kraftaufnehmern
Worauf kommt es eigentlich bei der Verschaltung von Kraftaufnehmern an? Dieser Fachartikel von HBM gibt Ihnen wichtige Tipps und Tricks.
Einbau von Kraftaufnehmern
Oft kann ein Kraftaufnehmer nicht in der Anwendung kalibriert werden. Die Zuverlässigkeit der Messergebnisse hängt dabei von der Einbausituation ab.
Was ist zum Thema Messunsicherheit zu beachten?
The Load Cell Calibration Standard ISO 376
Force sensor calibration DIN EN ISO 376 are more complex than other calibrations, but also more accurate. Learn about what happens and what the values are.
Online-Seminar: Messunsicherheit ermitteln mech. Größen
Für Messtechniker haben wir ein Seminar entwickelt, in dem Sie eine Vielzahl möglicher Störeinflüsse sowie Strategien zu deren Vermeidung kennenlernen.
Hochgenau ist hocheffizient
Der Einsatz hochgenauer Aufnehmer ermöglicht komplett neue Anwendungen in der Kraftmesstechnik. Denn mit Produkten wie z. B. S9M von HBM lassen sich Messketten für sehr hohe Überlasten auslegen, ohne dass die Aussagekraft der Messergebnisse leidet.
Der Schlüssel zu neuen Anwendungen: Präzision
Hoch präzise Aufnehmer können flexible für verschiedene Messaufgaben eingesetzt werden und erlauben Kraftmessketten mit hohen mechanischen Reserven.