Was sind weitere Trends, die ihr als wichtig erachtet?
[Thomas Kleckers] Schon seit längerem besteht die Tendenz zu immer mehr Genauigkeit. So erweitert sich der mögliche Messbereich, und es werden beispielsweise statt 4 nur 2 Sensoren benötigt, um Kräfte zwischen 50 kN du 5 MN abzudecken. Außerdem können mehr Tests ohne einen zeitaufwändigen Umbau des Teststands durchgeführt werden, und eine präzisere Prozessüberwachung führt zu weniger Ausschuss. Präzision ist also kein Selbstzweck, sondern durchaus auch ein wirtschaftlicher Vorteil für unsere Anwender.
Dazu fordern Kunden Flexibilität in der Bestellung und Ausführung: Kraftmessdosen müssen anpassungsfähig sein und sollten ohne größeren Aufwand [wie Lötarbeiten] einsatzfähig sein. Eine weitere Entwicklung der letzten Jahre ist die Nachfrage nach robusten Kraftsensoren, die verschiedensten Umgebungsbedingungen trotzen und überall zuverlässige Messergebnisse liefern. Das gilt nicht nur für Feuchtigkeit oder größere Temperaturunterschiede; die Beständigkeit gegenüber Schocks und Vibration ist ebenfalls extrem wichtig geworden. Und wir beobachten, dass Nutzer Interesse an immer kleineren Sensoren haben. Gleichzeitig bestehen aber hohe Ansprüche an die Performance dieser Miniaturaufnehmer. Insgesamt wachsen die Ansprüche. Wir sehen uns bei HBM sehr gut gerüstet, da wir alle notwendigen Prüfeinrichtungen für Schock- und Vibrationstests, aber auch ein akkreditiertes Labor für elektromagnetische Verträglichkeit im Hause haben, mit dem Vorteil des direkten Zugriffs für unsere Entwicklungsingenieure.