你认为还有哪些趋势很重要?
[Thomas Kleckers]
很长一段时间以来,一直有精确度越来越高的趋势。例如,不需要4个传感器,只需要2个就可以覆盖50 kN到5 MN之间的力。此外,可以进行越来越多的试验,而无需对试验台进行耗时的改造,更精确的过程监控将产生更少的不合格品。因此,精度本身并不是目的,而是会给我们的用户带来经济优势。
此外,客户要求在订购过程和设计方面具有灵活性:力传感器必须具有适应性和可操作性。近年来的另一个发展趋势是对坚固型力传感器的需求越来越多,力传感器需要能够在更广泛的环境条件下工作,在任何地方提供可靠的测量结果。包括湿度或温度变化较大的环境,并且能够应对冲击和振动。此外,我们发现用户对微型传感器的需求越来越多。并且对性能提出了更高的要求。总的来说,需求在增加。在 HBM,我们的设备非常齐全,包括所有必要的冲击和振动测试设备,以及获得认证的电磁兼容性实验室。