扭矩传感器和转矩传感器
HBM 产品包括 扭矩传感器 (扭力传感器,转矩传感器), 以及用来测量反作用力的 非转动式 扭矩传感器 (扭力传感器)以及用于扭矩传感器 (扭力传感器) 的各种联轴器 和测量仪表。HBM 拥有 滑环和非接触式信号传输 专利技术,额定测量范围从 0.1 N·m 到 2 MN·m, 额定转速最大到40,000 rpm。
HBM 扭矩传感器一直在业界享有盛誉。从1958 年开始, HBM 扭矩传感器(扭力传感器,转矩传感器)一直是行业标准,广泛应用于发动机和零部件测试台架,生产监控和实验室扭矩标定。
DKD (德国校准服务机构) 的首家标定实验室 1977 在 HBM 成立。1990年7月13日,HBM 被 DKD 授予进行扭矩标定,多年以来, HBM 一直是德国可进行 扭矩标定 服务的实验室,并负责制定国家标准.
T12,T40FM,T40,T40B 是新一代数字扭矩传感器。其采用特殊模数转化方法,不仅带有错误识别功能,对电磁环境不敏感,并且具有更高的采样率和更高的精度。
扭矩传感器产品查询:
已选择 不使用筛选
您的结果已返回 18 结果.
扭矩接口模块和扭矩联轴器和滑环附件
增益您的扭矩传感器投资
从扭矩到电功率测试:在本视频中,我们将向您展示如何通过完美匹配的扭矩传感器与 eDrive 系列功率分析仪,最大限度地增益您的扭矩传感器投资。
我们将使用一个试验台来演示电机测试,在驱动电机和被测电机间放置一个扭矩传感器。有了这个试验台,我们可以控制扭矩和速度,观察不同的输出状态,以模拟真实世界的场景。为了进一步展示eDrive系统的优点,我们将绘制电机的电气和机械输出图...