Genesis HighSpeed 瞬态记录仪和数据采集系统
快速测量电气和机械量的模块化平台。集瞬态记录仪、数据记录仪和数据采集系统为一体。包括主机、数据采集输入卡和 Perception 软件。
还提供:为所有常用传感器提供信号调理设备,以及用于信号采集的光纤隔离数字化仪,可用于高压环境。

高速
- 采样率高达 250 MS/s
- 在双采集模式下绝切换采样率
- 只需几秒钟即可显示和查看千兆字节的数据

安全
- 特别适用于不可重复的测试
- T型主机中基于 Linux 操作系统
- 断电后数据的安全恢复

灵活
- 适合中小、大通道数应用
- 易于集成
- 支持多种传感器类型
电功率测试

HBM 可为 电功率测试 提供整个测量链 - 从电机测试到汽车、地面车辆到航空航天工业以及制造、生产和能源行业的高压和复杂逆变器的控制测试。
基于Genesis HighSpeed 高速数据采集系统的 eDrive 系统将是您成功的核心:
- 高达51个功率和多达6个扭矩通道,以及我们的高精度扭矩传感器。此外,温度、CAN和振动信号也将记录在单个系统中。
- eDrive 不仅提供“效率”,而且有助于理解电驱动系并提高效率。
- eDrive 可以显示(像示波器)并在较长时间内实时存储大量原始数据。
材料测试

不同种类的 高速材料试验,如 跌落测试、冲击测试、霍普金森杆试验、碰撞试验或爆炸和弹道试验. 。它们都有一个共同点,它们都是很难复制的极端事件,每次试验的费用高昂。
- HBM Genesis HighSpeed 高速数据采集系统提供的解决方案,已在冲击、振动和冲击测试中经过了数十年的检验。
- 与集成 Perception 软件完美交互确保了极高的数据安全
- 高达250 MS/s的极高采样率,深入理解测试过程
选择适合您需求的 Genesis HighSpeed 数据采集系统
Genesis HighSpeed 数据采集系统由三个部分组成:
- 主机: 系统的主干。它可以是一台集成了Windows PC和触摸屏的主机,是便携式或台式仪器的理想选择,您也可以选择使用T型主机,该主机可单独使用或与通过以太网连接与PC一起使用。非常适合固定安装。
请注意,您还可以链接多个主机。 - 输入卡:根据您的要求,您可以为应用程序选择合适的输入卡或组合。
- Perception 软件, 旨在快速可靠地处理大量数据,因此非常适合高速数据采集。
希望使用自己的软件吗?没问题,Genesis HighSpeed 硬件可轻松集成到您自己的软件中。
如何组合 Genesis HighSpeed 和/或 Perception
您希望 Perception 满足您的特定需求? 仪器开包即可使用? 您希望定制用户界面来满足您的特定需求? 或是 Perception 需要集成到大型的测试平台? Perception 支持所有的这些需求。